Divers
Courant nominal
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
222x0D |
8750 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-8000 |
A/E/P/H |
Courant nominal du disjoncteur Réglage d'usine = 100 A (broche du capteur absente au niveau du disjoncteur) |
Mesures du gestionnaire de protection
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2263 |
8804 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-65535 |
P/H |
Compteur des modifications de configuration du gestionnaire de protection Ce compteur est incrémenté chaque fois qu'un paramètre du gestionnaire de protection est appliqué via l'IHM (clavier ou commutateurs) ou via le port COM. Si les commutateurs sont modifiés pendant la mise hors tension, ce compteur est incrémenté lors de la mise sous tension. |
|
0x2280 |
8833 |
L |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P/H |
Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur la phase 1 depuis la dernière réinitialisation (4) Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou type de disjoncteur non saisi) |
|
0x2281 |
8834 |
L |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P/H |
Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur la phase 2 depuis la dernière réinitialisation (4) Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou type de disjoncteur non saisi) |
|
0x2282 |
8835 |
L |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P/H |
Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur la phase 3 depuis la dernière réinitialisation (4) Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou type de disjoncteur non saisi) |
|
0x2283 |
8836 |
L |
10 |
%In |
INT16U |
0-16000 |
P/H |
Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur le neutre depuis la dernière réinitialisation (4) Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou code de disjoncteur non fourni) |
|
0x2284 |
8837 |
L |
1 |
% Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P/H |
Courant efficace sur la phase 1, exprimé en % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir |
|
0x2285 |
8838 |
L |
1 |
% Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P/H |
Courant efficace sur la phase 2, exprimé en % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir |
|
0x2286 |
8839 |
L |
1 |
% Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P/H |
Courant efficace sur la phase 3, exprimé en % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir |
|
0x2287 |
8840 |
L |
1 |
% Ir |
INT16U |
0-32767 |
A/P/H |
Courant efficace sur le neutre, exprimé en % du courant nominal In x coefficient de neutre sélectionné (x 1, x 2 ou x 0,5) (1) |
|
0x2288 |
8841 |
L |
1 |
%Ig |
INT16U |
0-32767 |
A/P/H |
Courant de défaut à la terre « résiduel », exprimé en % du seuil de déclenchement Ig de la protection contre les défauts à la terre (2) |
|
0x2289 |
8842 |
L |
100 |
%Idn |
INT16U |
0-32767 |
A/P/H |
Courant de fuite à la terre, exprimé en % du seuil de déclenchement IΔN de la protection différentielle (3) |
|
(1) Valeur non accessible lorsque la configuration du registre 9618 opère la sélection « aucun TC externe ». (2) Accessible uniquement avec le déclencheur MicroLogic 6.0. (3) Accessible uniquement avec le déclencheur MicroLogic 7.0. (4) Une alimentation auxiliaire est requise pour calculer les courants de défaut. Le calcul est efficace uniquement lorsque le code de sélection du disjoncteur a été fourni (voir les guides utilisateur des déclencheurs MicroLogic P/H). |
||||||||
État de la batterie
Le tableau suivant représente l'état de charge de la batterie :
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x228A |
8843 |
L |
1 |
% |
INT16U |
0-100 |
A/E/P/H |
Témoin de charge de la batterie : 100 % = U > 2800 mV 50 % = 2200 < U < 2800 mV 0 % = U < 2200 mV |
Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard
Le temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard est évalué toutes les secondes. Si une autre protection est déclenchée, alors le temps restant jusqu'au déclenchement continue d'être évalué.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A0–0x22A1 |
8865-8866 |
L |
10 |
s |
MOD10000 |
– |
P/H |
Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard |
Rotation des phases
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A7 |
8872 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
Rotation de phase : 0 = ABC (123) 1 = ACB (132) |
Langue
Ce registre définit la langue utilisée par le déclencheur. Il peut être modifié à l'aide du clavier du déclencheur. La langue par défaut est Anglais mais une autre langue peut être réglée en usine.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258D |
9614 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
0 |
Français |
|
1 |
Anglais (E-U) |
||||||||
|
2 |
Anglais (R-U) |
||||||||
|
3 |
Allemand |
||||||||
|
4 |
Espagnol |
||||||||
|
5 |
Italien |
||||||||
|
7 |
Chinois |
||||||||
|
8 |
Russe |
||||||||
|
9 |
Des langues sont disponibles en option sur commande auprès de Schneider Electric |
||||||||
|
10-15 |
Réservé |
Fréquence nominale
Ce registre évalue la fréquence de fonctionnement du disjoncteur requise par le gestionnaire de protection afin de désactiver la protection contre la rotation des phases pour les réseaux de distribution électrique 400 Hz.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258E |
9615 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
0 |
50/60 Hz (réglage d'usine) |
|
1-2 |
Réservé |
||||||||
|
3 |
400 Hz |
||||||||
|
4-15 |
Réservé |