DOCA0054FR-10

Identification du module BCM ULP

Identification du produit

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0202

515

L

INT16U

15139

A/E/P/H

Identification du produit = 15139 pour le module BCM ULP

Identifiant du module BCM ULP

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0215-0x0216

534-535

L/E

CHAINE D'OCTETS

0x0000–0x7F7F

A/E/P/H

Identifiant court du module BCM ULP codé sur 4 caractères ASCII

Réglage d'usine = 0x0000

0x0217-0x021E

536-543

L/E

CHAINE D'OCTETS

0x0000–0x7F7F

A/E/P/H

Identifiant long du module BCM ULP codé sur 16 caractères ASCII

Réglage d'usine = 0x0000

Version de firmware du module BCM ULP

La version du firmware du module BCM ULP commence par un caractère V et présente le format suivant : VX.Y.Z.

La version de firmware est codée comme suit : VX.Y.Z = VX*1000 + Y*100 + Z*10

Par exemple, si la valeur du registre est égale à 2000, la version du firmware du module BCM ULP est égale à V2.0.0.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0240

577

L

INT16U

A/E/P/H

Version de firmware du module BCM ULP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?