DOCA0054FR-10

Compteurs

Description générale

Le module BCM ULP dispose de compteurs qui aident à gérer le disjoncteur.

Les compteurs du module BCM ULP présentent les propriétés suivantes :

  • Tous les compteurs sont enregistrés dans une mémoire non volatile pour éviter toute perte de données en cas de perte d’alimentation.

  • Le compteur OF cumulatif est en lecture seule. Il s'arrête d'incrémenter lorsqu'il atteint une valeur maximale de 65535.

  • Vous pouvez prédéfinir tous les compteurs avec une valeur comprise entre 0 et 65535 (à l'exception du compteur OF cumulatif). Les compteurs parcourent automatiquement un cycle de valeurs de 65535 à 0. Les compteurs parcourent automatiquement un cycle de valeurs de 65535 à 0.

  • Un seuil est associé au compteur OF et au compteur de commande Fermer le disjoncteur.

    Vous pouvez régler le seuil sur toute valeur comprise entre 0 et 65534. Le réglage d'usine est 5000. Une alarme est générée dès que le compteur atteint le seuil.

Compteurs du module BCM ULP

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0229

554

L

INT16U

0-65535

A/E/P/H

Compteur relatif au nombre de fois où le module BCM ULP est alimenté

0x022A

555

L

INT16U

0-65535

A/E/P/H

Compteur relatif au nombre de fois où le module BCM ULP est réinitialisé en cas de coupure d'alimentation ou non

Seuils des compteurs

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0243

580

L/E

INT16U

0-65535

A/E/P/H

Seuil du compteur OF

Réglage usine = 5000.

0x0244

581

L/E

INT16U

0-65535

A/E/P/H

Seuil du compteur de commande de fermeture

Réglage usine = 5000.

Compteurs de changements d'état du disjoncteur

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0295

662

L

INT16

0-65535

A/E/P/H

Compteur OF cumulatif (compteur ouvert à fermé non réinitialisable)

0x0296

663

L/E

INT16

0-65535

A/E/P/H

Compteur OF (compteur ouvert à fermé réinitialisable)

0x0297

664

L/E

INT16

0-65535

A/E/P/H

Compteur SD (fermer en position SD)

0x0298

665

L/E

INT16

0-65535

A/E/P/H

Compteur SDE (fermer en position SDE)

Compteurs de déclenchements MX et XF

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x02A1

674

L

INT16U

0-65535

A/E/P/H

Compteur d'actionnements MX

0x02A5

678

L

INT16U

0-65535

A/E/P/H

Compteur d'actionnements XF

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?