DOCA0054FR-10

Capture des formes d'onde

Description générale

Le système stocke les variables V1N, V2N, V3N, I1, I2, I3 et IN pendant 4 cycles (64 points par cycle) dans le fichier numéro°5.

Ce fichier comporte un nombre fixe d'enregistrements (29). Tous les enregistrements sont de taille similaire et contiennent 64 registres.

La capture est déclenchée de la façon suivante :

En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1BDB

7132

RW

INT16U

H

État du fichier :

0x0000 = Fichier désactivé

0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)

0x1BDC

7133

R

INT16U

H

Type de fichier :

5 = Capture des formes d'onde

0x1BDD

7134

R

1

INT16U

H

Taille d'un fichier = 29 enregistrements

0x1BDE

7135

R

1

INT16U

H

Taille d'un enregistrement = 64 registres

0x1BDF

7136

R

INT16U

1

H

Mode de remplissage du fichier :

0 = Circulaire

1 = Désactivé si l'historique est plein

0x1BE0

7137

R

1

INT16U

H

Nombre de segments de cycle :

1 = 4 cycles pour la capture des formes d'onde

0x1BE1

7138

R

1

INT16U

H

Nombre de cycles avant capture :

2 = Capture des formes d'onde et capture des formes d'onde des défauts

0x1BE2

7139

R

1

INT16U

H

Nombre de points par cycle :

64 = Capture des formes d'onde

État du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1BEB

7148

R

1

INT16U

H

Taille d'un fichier = 29 enregistrements

0x1BEC

7149

R

1

INT16U

H

Taille d'un enregistrement = 64 registres

0x1BED

7150

R

1

INT16U

H

0x0000 = Fichier OK

0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue

0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue

0x001E = Mémoire insuffisante

0x00FA = Erreur interne

0x00FD = Table d'allocation endommagée

0x00FE = Configuration zéro

0x00FF = Configuration non valide

0xFC00 = Nombre de fichiers non valide

0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide

0xFE00 = Fichier non pris en charge

0xFF00 = Allocation du fichier impossible

0x1BEE

7151

R

1

INT16U

H

Nombre d'enregistrements dans le fichier = 29

0x1BEF

7152

R

1

INT16U

H

Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) = 1

0x1BF0

7153

R

1

INT16U

H

Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) = 29

0x1BF1–0x1BF3

7154– 7156

R

DATE

H

Date de la dernière réinitialisation du fichier.

Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

Enregistrement des formes d'onde

La capture des formes d'onde contient un nombre fixe d'enregistrements et tous les enregistrements contiennent un nombre fixe de registres :

Nombre d'enregistrements

Registres

Type

Description

1

1–4

XDATE

Date/heure étendues

5–11

Réservé

12

INT16U

ID du déclencheur WFC des défauts : alarme numéro°1000 à 1031

13

Type de système : 31, 40 ou 41

14

A

Courant nominal du disjoncteur

15

SFIXPT

Multiplicateur de tension pour la phase 1

16

INT16

Décalage de tension pour la phase 1

17

SFIXPT

Multiplicateur de tension pour la phase 2

18

INT16

Décalage de tension pour la phase 2

19

SFIXPT

Multiplicateur de tension pour la phase 3

20

INT16

Décalage de tension pour la phase 3

21

SFIXPT

Multiplicateur de courant pour la phase 1

22

INT16

Décalage de courant pour la phase 1

23

SFIXPT

Multiplicateur de courant pour la phase 2

24

INT16

Décalage de courant pour la phase 2

25

SFIXPT

Multiplicateur de courant pour la phase 3

26

INT16

Décalage de courant pour la phase 3

27

SFIXPT

Multiplicateur de courant pour le neutre

28

INT16

Décalage de courant pour le neutre

29

INT16U

Facteur d'échelle utilisé pour le calcul SFIXPT sur des échantillons de tension

30

INT16U

Facteur d'échelle utilisé pour le calcul SFIXPT sur des échantillons de phase-courant

31

INT16U

Facteur d'échelle utilisé pour le calcul SFIXPT sur des échantillons de neutre-courant

32–64

Inutilisé

2–4

1–64

INT16U

Points d'échantillon de tension V1N (16 points - 12 cycles)

5–7

1–64

INT16U

Points d'échantillon de tension V2N (16 points - 12 cycles)

8–10

1–64

INT16U

Points d'échantillon de tension V3N (16 points - 12 cycles)

11–13

1–64

INT16U

Points d'échantillon de courant I1 (16 points - 12 cycles)

14–16

1–64

INT16U

Points d'échantillon de courant I2 (16 points - 12 cycles)

17–19

1–64

INT16U

Points d'échantillon de courant I3 (16 points - 12 cycles)

20–22

1–64

INT16U

Points d'échantillon de courant IN (16 points - 12 cycles)

Valide uniquement avec les systèmes de type 41

Calcul de la tension

Appliquez les règles suivantes pour calculer les tensions :

  • sur la phase 1 :

    Échantillon (volts) = [(échantillon – moyenne de la tension aux points d'échantillonnage V1N) x numéro du registre 15 du premier enregistrement]/(1 000 x numéro de registre 29 du premier enregistrement).

  • sur la phase 2 :

    Échantillon (volts) = [(échantillon – moyenne de la tension aux points d'échantillonnage V2N) x numéro du registre 17 du premier enregistrement]/(1 000 x numéro de registre 29 du premier enregistrement).

  • sur la phase 3 :

    Échantillon (volts) = [(échantillon – moyenne de la tension aux points d'échantillonnage V3N) x numéro du registre 19 du premier enregistrement]/(1 000 x numéro de registre 29 du premier enregistrement).

Calcul du courant

Appliquez les règles suivantes pour calculer les courants :

  • sur la phase 1 :

    Échantillon (ampères) = [(échantillon – moyenne de l'intensité aux points d'échantillonnage I1) x numéro du registre 21 du premier enregistrement]/(1 000 x numéro de registre 30 du premier enregistrement)/courant nominal du disjoncteur.

  • sur la phase 2 :

    Échantillon (ampères) = [(échantillon – moyenne de l'intensité aux points d'échantillonnage I2) x numéro du registre 23 du premier enregistrement]/(1 000 x numéro de registre 30 du premier enregistrement)/courant nominal du disjoncteur.

  • sur la phase 3 :

    Échantillon (ampères) = [(échantillon – moyenne de l'intensité aux points d'échantillonnage I3) x numéro du registre 25 du premier enregistrement]/(1 000 x numéro de registre 30 du premier enregistrement)/courant nominal du disjoncteur.

  • sur le neutre :

    Échantillon (ampères) = [(échantillon – moyenne de l'intensité aux points d'échantillonnage IN) x numéro du registre 27 du premier enregistrement]/(1 000 x numéro de registre 31 du premier enregistrement)/courant nominal du disjoncteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?