DOCA0054FR-10

Historique des événements minimum/maximum

Description générale

Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de mesure (valeurs minimales et maximales pour les mesures en temps réel dans les registres 1000 à 1136) dans le fichier numéro°11.

Ce fichier comporte 136 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 8 registres.

Ce fichier contient les valeurs minimales et maximales atteintes par les mesures en temps réel.

En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1C1B

7196

L/E

INT16U

H

Etat du fichier :

0x0000 = Fichier désactivé

0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)

0x1C1C

7197

L

INT16U

H

Type de fichier :

11 = Historique des événements de mesure minimum/maximum

0x1C1D

7198

L

1

INT16U

H

Taille d'un fichier = 136 enregistrements

0x1C1E

7199

L

1

INT16U

H

Taille d'un enregistrement = 8 registres

0x1C1F

7200

L

INT16U

1

H

Mode de remplissage du fichier :

1 = Désactivé si l'historique est plein

Etat du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1C2B

7212

L

1

INT16U

H

Taille d'un fichier = 136 enregistrements

0x1C2C

7213

L

1

INT16U

H

Taille d'un enregistrement = 8 registres

0x1C2D

7214

L

1

INT16U

H

0x0000 = Fichier OK

0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue

0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue

0x001E = Mémoire insuffisante

0x00FA = Erreur interne

0x00FD = Table d'allocation endommagée

0x00FE = Configuration zéro

0x00FF = Configuration non valide

0xFC00 = Nombre de fichiers non valide

0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide

0xFE00 = Fichier non pris en charge

0xFF00 = Allocation du fichier impossible

0x1C2E

7215

L

1

INT16U

136

H

Nombre d'enregistrements dans le fichier = 136 (taille de la zone des mesures en temps réel)

0x1C2F

7216

L

1

INT16U

1

H

Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) = 1

0x1C30

7217

L

1

INT16U

20

H

Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) = 136

0x1C31– 0x1C33

7218– 7220

L

DATE

H

Date de la dernière réinitialisation du fichier.

Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

Enregistrement des événements minimum/maximum

L'historique des événements minimum/maximum contient un nombre fixe d'enregistrements et tous les enregistrements contiennent un nombre fixe de registres :

Nombre d'enregistrements

Registres

Type

Description

1

1

INT16U

Dernière valeur minimale (registre 1300)

2–4

DATE

Date/heure de la dernière valeur minimale

5

INT16U

Dernière valeur maximale (registre 1600)

6–8

DATE

Date/heure de la dernière valeur maximale

2

1

INT16U

Dernière valeur minimale (registre 1301)

2–4

DATE

Date/heure de la dernière valeur minimale

5

INT16U

Dernière valeur maximale (registre 1601)

6–8

DATE

Date/heure de la dernière valeur maximale

3–135

1

INT16U

Dernière valeur minimale (registre 130x)

2–4

DATE

Date/heure de la dernière valeur minimale

5

INT16U

Dernière valeur minimale (registre 160x)

6–8

DATE

Date/heure de la dernière valeur maximale

136

1

INT16U

Dernière valeur minimale (registre 1435)

2–4

DATE

Date/heure de la dernière valeur minimale

5

INT16U

Dernière valeur maximale (registre 1735)

6–8

DATE

Date/heure de la dernière valeur maximale

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?