DOCA0054FR-10

Historique des événements de protection

Description générale

Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de protection (déclenchements, alarmes) dans le fichier numéro 20.

Ce fichier comporte 100 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 9 registres.

En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x26AB

9900

L/E

INT16U

P/H

Etat du fichier :

0x0000 = Fichier désactivé

0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)

0x26AC

9901

L

INT16U

P/H

Type de fichier :

20 = Historique des événements de protection

0x26AD

9902

L

1

INT16U

P/H

Taille d'un fichier = 100 enregistrements

0x26AE

9903

L

1

INT16U

P/H

Taille d'un enregistrement = 9 registres

0x26AF

9904

L

INT16U

1

P/H

Mode de remplissage du fichier :

0 = Circulaire

Etat du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x26BB

9916

L

1

INT16U

P/H

Taille d'un fichier = 100 enregistrements

0x26BC

9917

L

1

INT16U

P/H

Taille d'un enregistrement = 9 registres

0x26BD

9918

L

1

INT16U

P/H

0x0000 = Fichier OK

0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue

0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue

0x001E = Mémoire insuffisante

0x00FA = Erreur interne

0x00FD = Table d'allocation endommagée

0x00FE = Configuration zéro

0x00FF = Configuration non valide

0xFC00 = Nombre de fichiers non valide

0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide

0xFE00 = Fichier non pris en charge

0xFF00 = Allocation du fichier impossible

0x26BE

9919

L

1

INT16U

0-100

P/H

Nombre d'enregistrements dans le fichier

0x26BF

9920

L

1

INT16U

0-8000

P/H

Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien)

0x26C0

9921

L

1

INT16U

0-8000

P/H

Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent)

0x26C1–0x26C3

9922– 9924

L

DATE

P/H

Date de la dernière réinitialisation du fichier.

Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

Enregistrement des événements de protection

Le tableau suivant décrit le format d'un enregistrement dans l'historique des événements de protection :

Registres

Type

Bits

Description

1-4

XDATE

Date de l'événement

5

INT16U

Numéro de l'événement : code d'alarme ou code de déclenchement

6

INT16U

Caractéristiques des événements pour le journal des événements de protection (1)

7

INT16U

0-7

1 = Evénement de type supérieur

2 = Alarme pour événement de type inférieur

3 = Alarme de type minimum

4 = Alarme de type maximum

5 = Alarme de type équivalent

8-11

1 = Début d'un événement

2 = Fin d'une alarme

12-15

Les alarmes 1100 à 1106 ont la priorité 3. Pour les autres alarmes, la valeur contenue dans ces 4 bits représente la priorité associée à l'événement (le cas échéant et selon la configuration d'alarme).

8

INT16U

Registre de journalisation associé à l’alarme (2)

9

INT16U

Registre d’action associé à l’alarme (2)

(1) Pour les numéros d'événement 1000–1004, la donnée correspond à la valeur du courant de défaut interrompu par le disjoncteur.

Pour tous les autres événements de protection, cette valeur est forcée à 32768.

(2) Les registres 8 et 9 sont des copies des registres de configuration des alarmes à l'instant où l'événement s'est produit. Ces registres dépendent entièrement des configurations de l'utilisateur. Pour les événements 1100–1106, ces registres sont forcés à la valeur 32768.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?