DOCA0054FR-10

Mesures en temps réel

Description générale

Le gestionnaire de mesure actualise toutes les secondes les mesures en temps réel. Les mesures en temps réel incluent :

  • la tension et le déséquilibre des tensions

  • le courant et le déséquilibre des courants

  • la puissance active, réactive, apparente et de distorsion

  • le facteur de puissance et le facteur de puissance de la fondamentale

  • la fréquence

  • la tension et le courant de la fondamentale

  • la demande de puissance active, réactive et apparente de la fondamentale

  • la distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la fondamentale

  • la distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la valeur efficace

  • le déphasage entre tension et courant

  • le facteur K

  • le facteur de crête

  • le déphasage entre tensions

Tension

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x03E7

1 000

L

1

V

INT16U

0-1200

E/P/H

Tension phase à phase efficace V12

0x03E8

1001

L

1

V

INT16U

0-1200

E/P/H

Tension phase à phase efficace V23

0x03E9

1002

L

1

V

INT16U

0-1200

E/P/H

Tension phase à phase efficace V31

0x03EA

1003

L

1

V

INT16U

0-1200

E/P/H

Tension phase à neutre efficace V1N(1)

0x03EB

1004

L

1

V

INT16U

0-1200

E/P/H

Tension phase à neutre efficace V2N(1)

0x03EC

1005

L

1

V

INT16U

0-1200

E/P/H

Tension phase à neutre efficace V3N(1)

0x03ED

1006

L

1

V

INT16U

0-1200

E/P/H

Moyenne arithmétique de V12, V23 et V31 : (V12 + V23 + V31) / 3 = Vmoy L-L

0x03EE

1007

L

1

V

INT16U

0-1200

E/P/H

Moyenne arithmétique de V1N, V2N et V3N : (V1N + V2N + V3N) / 3 = Vmoy L-N (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Déséquilibre de tension

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x03EF

1008

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Déséquilibre de la tension phase à phase V12 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase

0x03F0

1009

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Déséquilibre de la tension phase à phase V23 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase

0x03F1

1010

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Déséquilibre de la tension phase à phase V31 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase

0x03F2

1011

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Déséquilibre de la tension phase-neutre V1N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1)

0x03F3

1012

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Déséquilibre de la tension phase-neutre V2N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1)

0x03F4

1013

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Déséquilibre de la tension phase-neutre V3N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1)

0x03F5

1014

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Valeur maximale du déséquilibre des tensions phase à phase des registres 1008, 1009 et 1010

0x03F6

1015

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Valeur maximum du déséquilibre des tensions phase-neutre des registres 1011, 1012 et 1013 (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Courant

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

03x0F7

1016

L

1

A

INT16U

0-32767

A/E/P/H

Courant efficace sur la phase  1 : I1

0x03F8

1017

L

1

A

INT16U

0-32767

A/E/P/H

Courant efficace sur la phase  2 : I2

0x03F9

1018

L

1

A

INT16U

0-32767

A/E/P/H

Courant efficace sur la phase  3 : I3

0x03FA

1019

L

1

A

INT16U

0-32767

A/E/P/H

Courant efficace sur le neutre : IN (1)

0x03FB

1020

L

1

A

INT16U

0-32767

A/E/P/H

Valeur maximum de I1, I2, I3 et IN

0x03FC

1021

L

1

%lg

INT16U

0-32767

A/E/P/H

Courant de défaut de terre (2)

0x03FD

1022

L

1

mA

INT16U

0-32767

A/P/H

Courant Earth-leakage (3) (4)

0x03FE

1023

L

1

A

INT16U

0-32767

H

Courant apparent sur phase  1 (crête/√2)

0x03FF

1024

L

1

A

INT16U

0-32767

H

Courant apparent sur phase  2 (crête/√2)

0x0400

1025

L

1

A

INT16U

0-32767

H

Courant apparent sur phase  3 (crête/√2)

0x0401

1026

L

1

A

INT16U

0-32767

H

Courant apparent sur neutre (crête/√2)

0x0402

1027

L

1

A

INT16U

0-32767

E/P/H

Moyenne arithmétique de I1, I2 et I3 : (I1 + I2 + I3) / 3 = Imoy

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

(2) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 5.0 P/H et 6.0 A/E/P/H.

(3) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 7.0 A/P/H.

(4) Si le courant délivré dépasse 32767 A, le registre se bloque à la valeur 32767.

Déséquilibre des courants

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0403

1028

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Déséquilibre du courant I1 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase

0x0404

1029

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Déséquilibre du courant I2 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase

0x0405

1030

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Déséquilibre du courant I3 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase

0x0406

1031

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Déséquilibre du courant IN par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase (1)

0x0407

1032

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Valeur maximum du déséquilibre des courants des registres 1028, 1029 et 1030

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

Puissance active

Le signe de la puissance active dépend de la configuration du registre 3316.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0409

1034

L

1

kW

INT16

-32767–+32767

E/P/H

Puissance active sur la phase 1 : P1 (1)

0x040A

1035

L

1

kW

INT16

-32767–+32767

E/P/H

Puissance active sur la phase 2 : P2 (1)

0x040B

1036

L

1

kW

INT16

-32767–+32767

E/P/H

Puissance active sur la phase 3 : P3 (1)

0x040C

1037

L

1

kW

INT16

-32767–+32767

E/P/H

Puissance active totale : Ptot

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Puissance réactive

Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x040D

1038

L

1

kVAR

INT16

-32767–+32767

E/P/H

Puissance réactive sur la phase 1 : Q1

0x040E

1039

L

1

kVAR

INT16

-32767–+32767

E/P/H

Puissance réactive sur la phase 2 : Q2

0x040F

1040

L

1

kVAR

INT16

-32767–+32767

E/P/H

Puissance réactive sur la phase 3 : Q3

0x0410

1041

L

1

kVAR

INT16

-32767–+32767

E/P/H

Puissance réactive totale : Qtot

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Puissance apparente

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0411

1042

L

1

kVA

INT16U

0-32767

E/P/H

Puissance apparente sur la phase 1 : S1 (1)

0x0412

1043

L

1

kVA

INT16U

0-32767

E/P/H

Puissance apparente sur la phase 2 : S2 (1)

0x0413

1044

L

1

kVA

INT16U

0-32767

E/P/H

Puissance apparente sur la phase 3 : S3 (1)

0x0414

1045

L

1

kVA

INT16U

0-32767

E/P/H

Puissance apparente totale : Stot

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Facteur de puissance

Le signe du facteur de puissance dépend de la configuration du registre 3318.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0415

1046

L

1 000

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Facteur de puissance sur la phase 1 : PF1 (valeur absolue égale à P1S1||/) (1)

0x0416

1047

L

1 000

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Facteur de puissance sur la phase 2 : PF2 (valeur absolue égale à P2S2||/) (1)

0x0417

1048

L

1 000

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Facteur de puissance sur la phase 3 : PF3 (valeur absolue égale à P3S3||/) (1)

0x0418

1049

L

1 000

INT16

-1000–+1000

E/P/H

Facteur de puissance total : PF (valeur absolue égale à |Ptotal| / Stotal) (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Facteur de puissance fondamentale (cosϕ)

Le signe du facteur de puissance fondamentale (cosϕ) dépend de la configuration du registre 3318.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0419

1050

L

1 000

INT16

-1000–+1000

H

Facteur de puissance fondamentale sur la phase 1 : cosϕ1 (valeur absolue égale à P1S1| Fund|/ Fund) (1)

0x041A

1051

L

1 000

INT16

-1000–+1000

H

Facteur de puissance fondamentale sur la phase 2 : cosϕ2 (valeur absolue égale à P2S2| Fund|/ Fund) (1)

0x041B

1052

L

1 000

INT16

-1000–+1000

H

Facteur de puissance fondamentale sur la phase 3 : cosϕ3 (valeur absolue égale à P3S3| Fund|/ Fund) (1)

0x041C

1053

L

1 000

INT16

-1000–+1000

H

Facteur de puissance fondamentale total : cosφ (valeur absolue égale à |Ptot Fund|/Stot Fund)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Fréquence

Lorsque le déclencheur MicroLogic ne peut pas calculer la fréquence, il renvoie le message Not Evaluated = 32768 (0x8000).

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x041D

1054

L

10

Hz

INT16U

400-600

P/H

Fréquence du système : F

Tension fondamentale

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x041F

1056

L

1

V

INT16U

0-1200

H

Tension phase à phase efficace de la fondamentale V12 Fond.

0x0420

1057

L

1

V

INT16U

0-1200

H

Tension phase à phase efficace de la fondamentale V23 Fond.

0x0421

1058

L

1

V

INT16U

0-1200

H

Tension phase à phase efficace de la fondamentale V31 Fond.

0x0422

1059

L

1

V

INT16U

0-1200

H

Tension phase à neutre efficace fondamentale V1N Fond. (1)

0x0423

1060

L

1

V

INT16U

0-1200

H

Tension phase à neutre efficace fondamentale V2N Fond. (1)

0x0424

1061

L

1

V

INT16U

0-1200

H

Tension phase à neutre efficace fondamentale V3N Fond. (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Courant fondamental

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x042B

1068

L

1

A

INT16U

0-32767

H

Courant efficace fondamental sur la phase 1 : I1 Fond

0x042C

1069

L

1

A

INT16U

0-32767

H

Courant efficace fondamental sur la phase 2 : I2 Fond

0x042D

1070

L

1

A

INT16U

0-32767

H

Courant efficace fondamental sur la phase 3 : I3 Fond

0x042E

1071

L

1

A

INT16U

0-32767

H

Courant efficace fondamental sur le neutre : IN Fond (1) (2)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

(2) Mesuré avec un système de type 41.

Puissance active fondamentale

Le signe de la puissance active dépend de la configuration du registre 3316.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0433

1076

L

1

kW

INT16U

-32767-32767

H

Puissance active fondamentale sur la phase 1 : P1 Fond (1)

0x0434

1077

L

1

kW

INT16U

-32767-32767

H

Puissance active fondamentale sur la phase 2 : P2 Fond (1)

0x0435

1078

L

1

kW

INT16U

-32767-32767

H

Puissance active fondamentale sur la phase 3 : P3 Fond (1)

0x0436

1079

L

1

kW

INT16U

-32767-32767

H

Puissance active fondamentale totale : Ptot Fond

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Puissance réactive fondamentale

Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0437

1080

L

1

kVAR

INT16U

-32767-32767

H

Puissance réactive fondamentale sur la phase 1 : Q1 Fond (1)

0x0438

1081

L

1

kVAR

INT16U

-32767-32767

H

Puissance réactive fondamentale sur la phase 2 : Q2 Fond (1)

0x0439

1082

L

1

kVAR

INT16U

-32767-32767

H

Puissance réactive fondamentale sur la phase 3 : Q3 Fond (1)

0x043A

1083

L

1

kVAR

INT16U

-32767-32767

H

Puissance réactive fondamentale totale : Qtot Fond

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Puissance apparente fondamentale

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x043B

1084

L

1

kVA

INT16U

0-32767

H

Puissance apparente fondamentale sur la phase 1 : S1 Fond (1)

0x043C

1085

L

1

kVA

INT16U

0-32767

H

Puissance apparente fondamentale sur la phase 2 : S2 Fond (1)

0x043D

1086

L

1

kVA

INT16U

0-32767

H

Puissance apparente fondamentale sur la phase 3 : S3 Fond (1)

0x043E

1087

L

1

kVA

INT16U

0-32767

H

Puissance apparente fondamentale totale : Stot Fond

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Puissance de distorsion

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x043F

1088

L

1

kVAR

INT16U

0-32767

H

Puissance de distorsion sur la phase 1 : D1 (1)

0x0440

1089

L

1

kVAR

INT16U

0-32767

H

Puissance de distorsion sur la phase 2 : D2 (1)

0x0441

1090

L

1

kVAR

INT16U

0-32767

H

Puissance de distorsion sur la phase 3 : D3 (1)

0x0442

1091

L

1

kVAR

INT16U

0-32767

H

Puissance de distorsion totale : Dtot

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la fondamentale

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0443

1092

L

10

%

INT16U

0-5000

H

Distorsion harmonique totale (THD) de V12 par rapport à la fondamentale

0x0444

1093

L

10

%

INT16U

0-5000

H

Distorsion harmonique totale (THD) de V23 par rapport à la fondamentale

0x0445

1094

L

10

%

INT16U

0-5000

H

Distorsion harmonique totale (THD) de V31 par rapport à la fondamentale

0x0446

1095

L

10

%

INT16U

0-5000

H

Distorsion harmonique totale (THD) de V1N par rapport à la fondamentale (1)

0x0447

1096

L

10

%

INT16U

0-5000

H

Distorsion harmonique totale (THD) de V2N par rapport à la fondamentale (1)

0x0448

1097

L

10

%

INT16U

0-5000

H

Distorsion harmonique totale (THD) de V3N par rapport à la fondamentale (1)

0x0449

1098

L

10

%

INT16U

0-5000

H

Distorsion harmonique totale (THD) de I1 par rapport à la fondamentale

0x044A

1099

L

10

%

INT16U

0-5000

H

Distorsion harmonique totale (THD) de I2 par rapport à la fondamentale

0x044B

1100

L

10

%

INT16U

0-5000

H

Distorsion harmonique totale (THD) de I3 par rapport à la fondamentale

0x044C

1101

L

10

%

INT16U

0-5000

H

Distorsion harmonique totale de IN par rapport à la fondamentale (1) (2)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

(2) Mesuré avec système de type 41, calculé avec système de type 40.

Distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la valeur efficace

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x044D

1102

L

10

%

INT16U

0-1000

H

Distorsion harmonique totale de V12 par rapport à la valeur efficace

0x044E

1103

L

10

%

INT16U

0-1000

H

Distorsion harmonique totale de V23 par rapport à la valeur efficace

0x044F

1104

L

10

%

INT16U

0-1000

H

Distorsion harmonique totale de V31 par rapport à la valeur efficace

0x0450

1105

L

10

%

INT16U

0-1000

H

Distorsion harmonique totale de V1N par rapport à la valeur efficace (1)

0x0451

1106

L

10

%

INT16U

0-1000

H

Distorsion harmonique totale de V2N par rapport à la valeur efficace (1)

0x0452

1107

L

10

%

INT16U

0-1000

H

Distorsion harmonique totale de V3N par rapport à la valeur efficace (1)

0x0453

1108

L

10

%

INT16U

0-1000

H

Distorsion harmonique totale de I1 par rapport à la valeur efficace

0x0454

1109

L

10

%

INT16U

0-1000

H

Distorsion harmonique totale de I2 par rapport à la valeur efficace

0x0455

1110

L

10

%

INT16U

0-1000

H

Distorsion harmonique totale de I3 par rapport à la valeur efficace

0x0456

1111

L

10

%

INT16U

0-1000

H

Distorsion harmonique totale de IN par rapport à la valeur efficace (1) (2)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

(2) Mesuré avec système de type 41, calculé avec système de type 40.

Déphasage entre tension et courant

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0457

1112

L

10

Deg

INT16U

0-3600

H

  • Déphasage entre phases V12/I1 avec système de type 31

  • Déphasage entre phases V1N/I1 avec systèmes de types 40 et 41

0x0458

1113

L

10

Deg

INT16U

0-3600

H

  • Déphasage entre phases V23/I2 avec système de type 31

  • Déphasage entre phases V2N/I2 avec systèmes de types 40 et 41

0x0459

1114

L

10

Deg

INT16U

0-3600

H

  • Déphasage entre phases V31/I3 avec système de type 31

  • Déphasage entre phases V3N/I3 avec systèmes de types 40 et 41

Facteur K

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x045A

1115

L

10

INT16U

0-1000

H

Facteur K sur phase  1 (2)

0x045B

1116

L

10

INT16U

0-1000

H

Facteur K sur phase  2 (2)

0x045C

1117

L

10

INT16U

0-1000

H

Facteur K sur phase  3 (2)

0x045D

1118

L

10

INT16U

0-1000

H

Facteur K sur neutre (1) (2)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

(2) Non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz.

Facteur de crête

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x045E

1119

L

100

INT16U

0-10000

H

Facteur de crête de tension V12 (3) (4)

0x045F

1120

L

100

INT16U

0-10000

H

Facteur de crête de tension V23 (3) (4)

0x0460

1121

L

100

INT16U

0-10000

H

Facteur de crête de tension V31 (3) (4)

0x0461

1122

L

100

INT16U

0-10000

H

Facteur de crête de tension V1N (1) (4)

0x0462

1123

L

100

INT16U

0-10000

H

Facteur de crête de tension V2N (1) (4)

0x0463

1124

L

100

INT16U

0-10000

H

Facteur de crête de tension V3N (1) (4)

0x0464

1125

L

100

INT16U

0-10000

H

Facteur de crête de courant sur phase 1 (4)

0x0465

1126

L

100

INT16U

0-10000

H

Facteur de crête de courant sur phase 2 (4)

0x0466

1127

L

100

INT16U

0-10000

H

Facteur de crête de courant sur phase 3 (4)

0x0467

1128

L

100

INT16U

0-10000

H

Facteur de crête de courant sur neutre (2) (4)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

(2) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

(3) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 40 ou 41. Consultez la section Type de système.

(4) Non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz.

Déphasage entre tensions

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x046C

1133

L

10

Deg

INT16U

0-3600

H

  • Déphasage entre phases V12/V12 avec système de type 31

  • Déphasage entre phases V1N/V1N avec systèmes de types 40 et 41

Toujours égal à 0.

0x046D

1134

L

10

Deg

INT16U

0-3600

H

  • Déphasage entre phases V23/V12 avec système de type 31

  • Déphasage entre phases V2N/V1N avec systèmes de types 40 et 41

Egal à 240 degrés dans des conditions d'équilibre de phases.

0x046E

1135

L

10

Deg

INT16U

0-3600

H

  • Déphasage entre phases V31/V12 avec système de type 31

  • Déphasage entre phases V3N/V1N avec systèmes de types 40 et 41

Egal à 120 degrés dans des conditions d'équilibre de phases.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?