Commandes d'application
Prédéfinir les compteurs de châssis et de racks
Pour attribuer des valeurs de présélection aux compteurs de châssis ou de racks, configurez les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41352 |
Code de commande = 41352 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
16 |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destination =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Présélection/réinitialisation du compteur connecté :
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Présélection/réinitialisation du compteur déconnecté :
|
|
0x1F47 |
8008 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Présélection/réinitialisation du compteur de test :
|
Prédéfinir les temporisateurs de regraissage
Pour préconfigurer les temporisateurs de regraissage, configurez les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41353 |
Code de commande = 41353 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
18 |
Nombre de paramètres (octets) = 18 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destination =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur |
|
0x1F45–0x1F46 |
8006-8007 |
– |
INT16U |
– |
Temps de fonctionnement depuis la dernière maintenance de graissage
|
|
0x1F47–0x1F48 |
8008-8009 |
INT32U |
– |
Temps de fonctionnement depuis le dernier changement en position rack-in (délai depuis la dernière déconnexion)
|
Commande d'éclairage
L'état de la commande d'éclairage peut être lu à partir des registres de contrôle de l'éclairage.
Pour contrôler l'éclairage, configurez les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42120 |
– |
Code de commande = 42120 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
13 |
– |
Nombre de paramètres (octets) = 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
– |
Destination = IO 1 : 8193 (0x2001) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
– |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB : State |
|
0 |
|
|||||
|
1 |
|
|||||
|
– |
LSB = Temporisateur (MSB) 1–54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation) Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation) |
|||||
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB = Temporisateur (LSB) 1–54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation) Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation) LSB = 0 (non utilisé) |
Contrôle de charge
L'état de la commande de charge peut être lu à partir des registres de contrôle de charge.
Pour contrôler la charge, configurez les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42376 |
– |
Code de commande = 42376 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
13 |
– |
Nombre de paramètres (octets) = 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
– |
Destination = IO 1 : 8193 (0x2001) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
– |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB : State |
|
0 |
|
|||||
|
1 |
|
|||||
|
– |
LSB = Temporisateur (MSB) 1–54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation) Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation) |
|||||
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB = Temporisateur (LSB) 1–54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation) Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation) |
|
– |
LSB = 0 (non utilisé) |
Attribuer des valeurs de présélection aux compteurs d'impulsions
Pour attribuer des valeurs de présélection aux compteurs d'impulsions, configurez les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42888 |
Code de commande = 42888 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
34 |
Nombre de paramètres (octets) = 34 NOTE: Le nombre de paramètres correspond
au nombre d’octets des 17 registres 8001–8015 et
8022–8023. Les octets des registres 8016–8021 ne sont
pas comptés comme paramètres de commande.
|
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destination =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur |
|
0x1F45–0x1F46 |
8006-8007 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I1 :
|
|
0x1F47–0x1F48 |
8008-8009 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I2 :
|
|
0x1F49–0x1F4A |
8010-8011 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I3 :
|
|
0x1F4B–0x1F4C |
8012-8013 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I4 :
|
|
0x1F4D-0x1F4E |
8014-8015 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I5 :
|
|
0x1F4F |
8016 |
– |
– |
– |
Doit être défini sur 0 (réglage d'usine). |
|
0x1F50 |
8017 |
– |
– |
– |
Doit être défini sur 8019 (réglage d'usine). |
|
0x1F51 |
8018 |
– |
– |
– |
Doit être défini sur 8020 (réglage d'usine). |
|
0x1F52 |
8019 |
– |
– |
– |
Doit être défini sur 8021 (réglage d'usine). |
|
0x1F53 |
8020 |
– |
– |
– |
Doit être défini sur 0. |
|
0x1F54 |
8021 |
– |
– |
– |
Doit être défini sur 0. |
|
0x1F55–0x1F56 |
8022-8023 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I6 :
|
Attribuer des valeurs de présélection aux compteurs de seuils de température du tableau de distribution
Pour attribuer des valeurs de présélection aux compteurs de seuils de température du tableau de distribution, configurez les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42889 |
Code de commande = 42889 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
16 |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destination =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004-8005 |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Réinitialisation/présélection du compteur de seuil 1 de température du tableau de distribution :
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Réinitialisation/présélection du compteur de seuil 2 de température du tableau de distribution :
|
|
0x1F47 |
8008 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Réinitialisation/présélection du compteur de seuil 3 de température du tableau de distribution :
|