DOCA0054FR-10

Historique des événements de mesure de maintenance

Description générale

Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de mesure de maintenance (réinitialisation du compteur, etc.) dans le fichier numéro°12.

Ce fichier comporte 20 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 6 registres.

En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1C3B

7228

L/E

INT16U

H

Etat du fichier :

0x0000 = Fichier désactivé

0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)

0x1C3C

7229

L

INT16U

H

Type de fichier :

12 = Historique des événements de mesure de maintenance

0x1C3D

7230

L

1

INT16U

H

Taille d'un fichier = 20 enregistrements

0x1C3E

7231

L

1

INT16U

H

Taille d'un enregistrement = 6 registres

0x1C3F

7232

L

INT16U

1

H

Mode de remplissage du fichier :

1 = Désactivé si l'historique est plein

Etat du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1C4B

7244

L

1

INT16U

H

Taille d'un fichier = 20 enregistrements

0x1C4C

7245

L

1

INT16U

H

Taille d'un enregistrement = 6 registres

0x1C4D

7246

L

1

INT16U

H

0x0000 = Fichier OK

0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue

0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue

0x001E = Mémoire insuffisante

0x00FA = Erreur interne

0x00FD = Table d'allocation endommagée

0x00FE = Configuration zéro

0x00FF = Configuration non valide

0xFC00 = Nombre de fichiers non valide

0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide

0xFE00 = Fichier non pris en charge

0xFF00 = Allocation du fichier impossible

0x1C4E

7247

L

1

INT16U

20

H

Nombre d'enregistrements dans le fichier = 20

0x1C4F

7248

L

1

INT16U

1

H

Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) = 1

0x1C50

7249

L

1

INT16U

20

H

Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) = 20

0x1C51– 0x1C53

7250– 7252

L

DATE

H

Date de la dernière réinitialisation du fichier.

Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

Enregistrement des événements de mesure de maintenance

L'historique des événements de mesure de maintenance contient un nombre fixe d'enregistrements et tous les enregistrements contiennent un nombre fixe de registres :

Nombre d'enregistrements

Registres

Type

Description

1

1–3

DATE

Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur

4

INT16U

Nombre minimal de réinitialisations

5–6

Réservé

2

1–3

DATE

Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur

4

INT16U

Nombre maximal de réinitialisations

5–6

Réservé

3

1–3

DATE

Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur

4

INT16U

Nombre de réinitialisations de demande de courant de crête

5–6

Réservé

4

1–3

DATE

Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur

4

INT16U

Nombre de réinitialisations de demande de puissance de crête

5–6

Réservé

5

1–3

DATE

Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur

4

INT16U

Nombre de réinitialisations d'énergie

5–6

Réservé

6–20

1–6

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?