Etat
Etat des alarmes prédéfinies
Le registre d'état des alarmes prédéfinies indique l'état actuel des alarmes :
-
Bit d'alarme = 0 : l'alarme n'est pas active.
-
Bit d'alarme = 1 : l'alarme est active.
Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres d'état des alarmes :
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1643 |
5700 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Etat des alarmes prédéfinies |
|
0 |
Alarme prédéfinie 48 |
||||||||
|
1 |
Alarme prédéfinie 49 |
||||||||
|
2 |
Alarme prédéfinie 50 |
||||||||
|
3 |
Alarme prédéfinie 51 |
||||||||
|
4 |
Alarme prédéfinie 52 |
||||||||
|
5 |
Alarme prédéfinie 53 |
||||||||
|
6 |
Alarme prédéfinie 54 |
||||||||
|
7 |
Alarme prédéfinie 55 |
||||||||
|
8 |
Alarme prédéfinie 56 |
||||||||
|
9 |
Alarme prédéfinie 57 |
||||||||
|
10 |
Alarme prédéfinie 58 |
||||||||
|
11 |
Alarme prédéfinie 59 |
||||||||
|
12 |
Alarme prédéfinie 60 |
||||||||
|
13 |
Alarme prédéfinie 61 |
||||||||
|
14 |
Alarme prédéfinie 62 |
||||||||
|
15 |
Alarme prédéfinie 63 |
||||||||
|
0x1644 |
5701 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Etat des alarmes prédéfinies |
|
0 |
Alarme prédéfinie 32 |
||||||||
|
1 |
Alarme prédéfinie 33 |
||||||||
|
2 |
Alarme prédéfinie 34 |
||||||||
|
3 |
Alarme prédéfinie 35 |
||||||||
|
4 |
Alarme prédéfinie 36 |
||||||||
|
5 |
Alarme prédéfinie 37 |
||||||||
|
6 |
Alarme prédéfinie 38 |
||||||||
|
7 |
Alarme prédéfinie 39 |
||||||||
|
8 |
Alarme prédéfinie 40 |
||||||||
|
9 |
Alarme prédéfinie 41 |
||||||||
|
10 |
Alarme prédéfinie 42 |
||||||||
|
11 |
Alarme prédéfinie 43 |
||||||||
|
12 |
Alarme prédéfinie 44 |
||||||||
|
13 |
Alarme prédéfinie 45 |
||||||||
|
14 |
Alarme prédéfinie 46 |
||||||||
|
15 |
Alarme prédéfinie 47 |
||||||||
|
0x1645 |
5702 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Etat des alarmes prédéfinies |
|
0 |
Alarme prédéfinie 16 |
||||||||
|
1 |
Alarme prédéfinie 17 |
||||||||
|
2 |
Alarme prédéfinie 18 |
||||||||
|
3 |
Alarme prédéfinie 19 |
||||||||
|
4 |
Alarme prédéfinie 20 |
||||||||
|
5 |
Alarme prédéfinie 21 |
||||||||
|
6 |
Alarme prédéfinie 22 |
||||||||
|
7 |
Alarme prédéfinie 23 |
||||||||
|
8 |
Alarme prédéfinie 24 |
||||||||
|
9 |
Alarme prédéfinie 25 |
||||||||
|
10 |
Alarme prédéfinie 26 |
||||||||
|
11 |
Alarme prédéfinie 27 |
||||||||
|
12 |
Alarme prédéfinie 28 |
||||||||
|
13 |
Alarme prédéfinie 29 |
||||||||
|
14 |
Alarme prédéfinie 30 |
||||||||
|
15 |
Alarme prédéfinie 31 |
||||||||
|
0x1646 |
5703 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
– |
Etat des alarmes prédéfinies |
|
0 |
Alarme prédéfinie 0 |
||||||||
|
1 |
Alarme prédéfinie 1 |
||||||||
|
2 |
Alarme prédéfinie 2 |
||||||||
|
3 |
Alarme prédéfinie 3 |
||||||||
|
4 |
Alarme prédéfinie 4 |
||||||||
|
5 |
Alarme prédéfinie 5 |
||||||||
|
6 |
Alarme prédéfinie 6 |
||||||||
|
7 |
Alarme prédéfinie 7 |
||||||||
|
8 |
Alarme prédéfinie 8 |
||||||||
|
9 |
Alarme prédéfinie 9 |
||||||||
|
10 |
Alarme prédéfinie 10 |
||||||||
|
11 |
Alarme prédéfinie 11 |
||||||||
|
12 |
Alarme prédéfinie 12 |
||||||||
|
13 |
Alarme prédéfinie 13 |
||||||||
|
14 |
Alarme prédéfinie 14 |
||||||||
|
15 |
Alarme prédéfinie 15 |
Etat des contacts programmables M2C/M6C
Le registre d'état M2C/M6C indique l'état des contacts programmables :
-
bit d'état = 0 : le contact est ouvert.
-
bit d'état = 1 : le contact est fermé.
Les états des contacts sont mis à jour automatiquement. Aucune réinitialisation n'est possible.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2298 |
8857 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
E/P/H |
0 |
Etat du contact 1 |
|
E/P/H |
1 |
Etat du contact 2 |
|||||||
|
P/H |
2 |
Etat du contact 3 |
|||||||
|
P/H |
3 |
Etat du contact 4 |
|||||||
|
P/H |
4 |
Etat du contact 5 |
|||||||
|
P/H |
5 |
Etat du contact 6 |
|||||||
|
– |
6-15 |
Réservé |
Etat de la protection
Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres de seuil de déclenchement de la protection :
-
bit d'état de la protection = 0 : le seuil de déclenchement de la protection n'est pas dépassé.
-
bit d'état de la protection = 1 : le seuil de déclenchement de la protection est dépassé, même si le délai n'a pas expiré.
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x229D |
8862 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
E/P/H |
0 |
Etat de la protection Long retard |
|
1-15 |
Réservé |
||||||||
|
0x229E |
8863 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
0 |
Etat du déséquilibre de courant |
|
1 |
Etat du courant maximum sur la phase 1 |
||||||||
|
2 |
Etat du courant maximum sur la phase 2 |
||||||||
|
3 |
Etat du courant maximum sur la phase 3 |
||||||||
|
4 |
Etat du courant maximum sur le neutre |
||||||||
|
5 |
Etat de la tension minimum |
||||||||
|
6 |
Etat de la tension maximum |
||||||||
|
7 |
Etat du déséquilibre des tensions |
||||||||
|
8 |
Etat de la puissance maximum |
||||||||
|
9 |
Etat de la puissance déwattée |
||||||||
|
10 |
Etat de la fréquence minimum |
||||||||
|
11 |
Etat de la fréquence maximum |
||||||||
|
12 |
Etat de la rotation de phase |
||||||||
|
13 |
Etat du délestage de charge en fonction du courant |
||||||||
|
14 |
Etat du délestage de charge en fonction de la puissance |
||||||||
|
15 |
Réservé |
||||||||
|
0x229F |
8864 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
E/P/H |
0 |
Etat de l'alarme de défaut à la terre |
|
P/H |
1 |
Etat de l'alarme de protection différentielle |
|||||||
|
– |
2-15 |
Réservé |