DOCA0285ES-04

Solución de problemas: Funcionamiento del chasis

Definición

El funcionamiento del chasis incluye lo siguiente:

  • Enchufado y desenchufado del interruptor automático seccionable

  • Bloqueo y desbloqueo del chasis

Solución de problemas

Descripción del problema

Causas posibles

Soluciones

No se puede insertar la manivela en la posición conectada, de prueba o desconectada.

Se han colocado un candado o una cerradura en el chasis o hay un interenclavamiento de puerta.

Desactive la función de bloqueo.

No se puede girar la manivela.

No se ha pulsado el botón de desbloqueo de posición y por eso no se puede girar la manivela.

Empuje el botón de desbloqueo de posición.

El interruptor automático no se puede extraer del chasis.

El interruptor automático no se encuentra en la posición desconectada.

Gire la manivela hasta que el interruptor automático esté en posición desconectada y salte el botón de desbloqueo de posición.

Los rieles no están completamente extendidos.

Extraiga los rieles del chasis.

No se puede conectar el interruptor automático (enchufado).

El chasis y el interruptor automático no coinciden (dispositivo antierror).

Compruebe que el chasis se corresponde con el interruptor automático.

Las pantallas aislantes están bloqueadas.

Quite los bloqueos.

Los clústeres de contacto de desconexión están colocados de forma incorrecta.

Vuelva a colocar los clústeres de contacto de desconexión.

El chasis está bloqueado en la posición desenchufado.

Desactive la función de bloqueo del chasis.

No se ha pulsado el botón de desbloqueo de posición y por eso no se puede girar la manivela.

Empuje el botón de desbloqueo de posición.

El interruptor automático no se ha insertado lo suficiente en el chasis.

Inserte el interruptor automático por completo de modo que quede engranado en el mecanismo de introducción.

El interruptor automático no puede bloquearse en posición desconectada.

El interruptor automático no se encuentra en la posición correcta.

Compruebe la posición del interruptor automático asegurándose de que el botón de desbloqueo de posición haya saltado hacia fuera.

La manivela sigue en el chasis.

Quite la manivela y guárdela.

El interruptor automático no puede bloquearse en posición conectada, de prueba o desconectada.

No está habilitado el bloqueo en ninguna posición.

Adapte el mecanismo de enclavamiento del chasis para que el chasis pueda enclavarse en cualquier posición.

El interruptor automático no se encuentra en la posición correcta.

Compruebe la posición del interruptor automático asegurándose de que el botón de desbloqueo de posición esté fuera.

La manivela sigue en el chasis.

Quite la manivela y guárdela.

La manivela no se puede insertar para conectar o desconectar el interruptor automático.

Los rieles no están completamente dentro.

Empuje los rieles por completo hacia dentro.

No se pueden extraer el riel derecho (solo el chasis) o el interruptor automático.

La manivela sigue en el chasis.

Quite la manivela y guárdela.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?