DOCA0285ES-04

Comprobaciones finales y generación de informes

This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

Comprobaciones finales

Tras completar las pruebas de puesta en servicio, compruebe lo siguiente:

Paso

Acción

1

Compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado, que no haya herramientas ni objetos dentro del equipo y que todos los interruptores automáticos, puertas y tapas de protección estén en su sitio.

2

Compruebe que el interruptor automático esté abierto (posición de apagado) y que el resorte de cierre esté cargado.

Informe del proyecto generado por el software EcoStruxure Power Commission

El software EcoStruxure Power Commission genera un informe del proyecto con una lista de los interruptores automáticos de ese proyecto. Para cada interruptor automático MasterPacT MTZ, proporciona la información siguiente:

  • Los datos identificativos del interruptor automático

  • Los datos identificativos de MicroLogic Active

  • La lista de accesorios con los accesorios internos y los módulos externos

  • La configuración de protección de la unidad de control MicroLogic Active

  • La configuración de alarma

  • La configuración de la interfaz de comunicación IFE, EIFE o IFM

  • La configuración del módulo BCIM

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?