DOCA0285ES-04

Gama MasterPacT MTZ2/MTZ3

@TW: this topic is profiled for sharing between Guía del usuario de MTZ1 con MicAct and Guía del usuario de MTZ2/MTZ3 con MicAct

La gama de interruptores automáticos MasterPacT MTZ2/MTZ3 está compuesta por:

Interruptores automáticos MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active

La gama de interruptores automáticos MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active ofrece valores nominales de corriente de 800 A a 6300 A para sistemas de alimentación de CA de hasta 690 VCA.

NOTA: Para los sistemas de alimentación de CA con sistema de puesta a tierra IT, la tensión está limitada a 600 VCA.

Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active están disponibles:

  • En los siguientes tamaños de marco:

    • MasterPacT MTZ2 para valores nominales de corriente de 800 A a 4000 A

    • MasterPacT MTZ3 para valores nominales de corriente de 4000 A a 6300 A

  • En los siguientes sistemas de alimentación:

    • Tripolar (3P)

    • Tetrapolar (4P)

  • En los siguientes tipos de instalación:

    • Interruptores automáticos montados fijos

    • Interruptores automáticos seccionables

Interruptores automáticos

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
No instale una unidad de control MicroLogic Active de versión 004.000.000 en un interruptor automático MasterPacT MTZ con un nivel de rendimiento L1 o H3.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active están disponibles con los siguientes niveles de rendimiento:

  • H1: Nivel de cortocircuito elevado (66 kA) con selectividad total

  • H2: Nivel de cortocircuito muy elevado (100 kA) con selectividad muy alta (85 kA)

Además, para los interruptores automáticos MasterPacT MTZ2 con unidad de control MicroLogic Active:

  • N1: Nivel de cortocircuito estándar (42 kA) con selectividad total

  • H3: Nivel de cortocircuito extremadamente elevado (150 kA) con selectividad alta (66 kA)

  • L1: nivel de cortocircuito extremadamente elevado (150 kA) con limitación de corriente fuerte y discriminación significativa (30 kA)

NOTA: Los valores anteriores corresponden a una red de 440 VCA; para niveles de tensión más elevados, los valores pueden ser distintos. Consulte LVPED225010EN MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active - Catálogo.

Para obtener información completa sobre los modelos de interruptores automáticos, poderes de corte, calibres del sensor y unidades de control disponibles, consulte LVPED225010EN MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active - Catálogo.

Los interruptores automáticos están equipados con una unidad de control MicroLogic Active.

Para obtener información completa sobre la unidad de control MicroLogic Active, consulte DOCA0265•• MasterPacT MTZ - Unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario.

Posición del neutro en interruptores automáticos 4P

En interruptores automáticos 4P:

  • En el caso de MasterPacT MTZ2 N1, la posición del neutro está a la izquierda de serie.

  • En el caso de MasterPacT MTZ2 H1 y H2, la posición del neutro está a la izquierda de serie. Puede solicitarse una versión con la posición del neutro a la derecha.

  • En el caso de MasterPacT MTZ3 H1 y H2, la posición del neutro está a la izquierda de serie. Puede solicitarse una versión con la posición del neutro a la derecha.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?