DOCA0285ES-04

Solución de problemas: Operaciones de control mecánico

Definición

Las operaciones de control mecánico son operaciones que se efectúan con los botones pulsadores de apertura y cierre.

El interruptor automático no puede cerrarse utilizando el botón pulsador de cierre mecánico

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

El botón azul de rearme después de defecto ha saltado hacia fuera.

El botón azul de rearme después de defecto no se ha restablecido.

  • Borre el defecto.

  • Pulse el botón azul de rearme después de defecto.

El interruptor automático está bloqueado con un candado o una cerradura en la posición abierta.

Desbloquee el interruptor automático.

El interruptor automático está enclavado mecánicamente en un sistema de enclavamiento mecánico.

  • Compruebe la posición del otro interruptor automático en el sistema de conmutación.

  • Modifique la situación para liberar el enclavamiento.

El testigo de muelle resorte de cierre y de posición "preparado para cerrar" muestra que el mecanismo está descargado.

.

El mecanismo de energía almacenada no está cargado.

  • Cargue manualmente el mecanismo.

  • Si el interruptor automático está equipado con un motorreductor MCH, compruebe el suministro de alimentación al motor. Si el problema persiste, sustituya el motorreductor MCH.

El testigo de muelle resorte de cierre y de posición "preparado para cerrar" muestra que el mecanismo está cargado, pero que el interruptor automático no está preparado para cerrarse.

La bobina de apertura MX recibe alimentación de forma permanente.

Como hay una orden de apertura, determine el origen de la orden. La orden se debe cancelar para poder cerrar el interruptor automático.

La bobina de disparo por infratensión MN no recibe alimentación debido a una orden de apertura.

Como hay una orden de apertura, determine el origen de la orden. La orden se debe cancelar para poder cerrar el interruptor automático.

La bobina de disparo por infratensión MN no recibe alimentación debido a que la fuente de alimentación no dispone de tensión suficiente.

Compruebe la tensión y el circuito de alimentación MN (V > 0,85 Un).

Si el problema persiste, sustituya la bobina de disparo MN.

Disparo por falta de tensión recurrente.

La tensión medida permanece en 0 V.

Establezca el parámetro de comportamiento de baja tensión, comportamiento de Vmin, en Forzar apagado si el IA está abierto. Para obtener más información, consulte DOCA0265•• MasterPacT MTZ - Unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

El botón de desbloqueo de posición del chasis del interruptor automático seccionable está pulsado.

El interruptor automático no se ha conectado correctamente.

Finalice la conexión del interruptor automático y asegúrese de que esté totalmente insertado en el chasis, en la posición de conectado. Compruebe que el botón de desbloqueo de posición haya saltado hacia fuera.

El interruptor automático no puede abrirse utilizando el botón pulsador de apertura mecánica

Causas posibles

Soluciones

Incidencia del mecanismo de accionamiento o contactos soldados.

Póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?