DOCA0285ES-04

Inspección y configuración de MicroLogic Active

Inspección visual

Paso

Acción

1

Anote la identificación del equipo, que incluye el nombre de subestación, el nombre de panel de conmutación, el tipo de interruptor automático MasterPacT MTZ, el tipo de modelo de MicroLogic Active y el número de serie, el tipo de MicroLogic Active y la configuración de protección.

2

Compruebe que el interruptor automático esté intacto, montado correctamente y bien fijado al panel de conmutación.

3

Compruebe la distancia trifásica en los borneros.

4

Compruebe que no haya restos de material de desecho en la parte trasera de la carcasa del interruptor automático.

5

Compruebe que los bornes de conexión a tierra del interruptor automático estén firmemente conectados con los cables correctos de conexión a tierra.

6

Compruebe que todas las superficies externas estén intactas.

7

Rectifique las no conformidades, si fuese posible. Todas las no conformidades del equipo se deben remitir a gestión de activos.

Condición de conexiones y auxiliares

Compruebe el montaje del interruptor automático en el panel de conmutación y la tensión de todas las conexiones (conexión principal y conexiones auxiliares).

Compruebe que todos los auxiliares y accesorios están instalados correctamente:

  • Equipos auxiliares eléctricos

  • Borneros

  • Conexiones de circuitos auxiliares

Comprobación de compatibilidad del firmware

Utilizando la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission, compruebe que el firmware de la unidad de control MicroLogic Active y del módulo BCIM están actualizados y son compatibles entre sí.

NOTA: Los procedimientos de actualización del firmware de los demás módulos ULP se describen en DOCA0093•• Sistema ULP (Universal Logic Plug) - Guía del usuario, en Documentos relacionados al principio de esta guía.

Paso

Acción

1

Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable al puerto USB-C frontal de la unidad de control MicroLogic Active.

2

Establezca una conexión. El software EcoStruxure Power Commission lee los parámetros de la unidad de control.

3

En el software EcoStruxure Power Commission, utilice la matriz de estado/compatibilidad del firmware del sistema completo para visualizar:

  • La versión de firmware instalada de la unidad de control MicroLogic Active y del módulo BCIM.

  • La última versión de firmware de los aparatos que está disponible en el sitio web de actualizaciones del sistema de Schneider Electric.

  • Las acciones recomendadas para obtener un sistema compatible.

Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

4

Siga las acciones recomendadas para obtener un sistema compatible.

Configuración de MicroLogic Active

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Solo personal cualificado debe ser el encargado de configurar y preparar el interruptor automático, usando para ello los resultados del estudio del sistema de protección de la instalación.
  • Durante la puesta en marcha de la instalación y después de cualquier modificación, compruebe que la configuración de MicroLogic Active y los ajustes de las funciones de protección sean acordes con los resultados de este estudio.
  • Las funciones de protección de MicroLogic Active se ajustan al valor mínimo de manera predeterminada.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Compruebe la configuración con el software EcoStruxure Power Commission conectado a la unidad de control MicroLogic Active.

Paso

Acción

1

Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable al puerto USB-C frontal de la unidad de control MicroLogic Active.

2

Establezca una conexión. El software EcoStruxure Power Commission lee los parámetros de la unidad de control.

3

Compruebe que la configuración leída en la unidad de control coincide con los requisitos de la aplicación. Si es necesario, corrija la configuración con el software EcoStruxure Power Commission:

  • La configuración de protección se debe definir según el estudio del sistema de protección de la instalación.

  • Otra configuración se debe definir según la aplicación.

4

Compruebe que la fecha y la hora estén establecidas. Si es necesario, ajústelas con la HMI MicroLogic Active.

5

Complete los datos del interruptor automático y el proyecto.

6

Genere el informe del proyecto con el software EcoStruxure Power Commission y guarde o imprima el informe del proyecto según sus necesidades.

NOTA: Las funciones de protección disponibles dependen del tipo de unidad de control MicroLogic Active.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?