DOCA0285ES-04

Solución de problemas: Operaciones de control eléctrico

Definición

Las operaciones de control eléctrico son operaciones que se realizan:

  • mediante una orden eléctrica a través de una bobina.

  • mediante un botón pulsador externo conectado directamente a una bobina.

  • mediante un botón pulsador externo conectado a una bobina comunicante a través de un módulo BCIM.

Solución de problemas de bobinas

Para solucionar problemas de bobinas, siga las instrucciones que se indican en las tablas siguientes. Asimismo, para las bobinas comunicantes, consulte los mensajes de evento de MicroLogic Active y, a continuación, consulte Casos críticos de MasterPacT MTZ en esta guía.

El interruptor automático no se puede cerrar con un botón pulsador externo o una orden eléctrica

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

El interruptor automático está bloqueado con un candado o una cerradura en la posición abierta.

Desbloquee el interruptor automático.

Orden de cierre eléctrico no ejecutada por la bobina de cierre XF porque la fuente de alimentación no recibe suficiente tensión.

Compruebe la tensión y el circuito de alimentación XF (0,85-1,1 Un).

Si el problema persiste, sustituya la bobina de cierre XF.

El testigo de muelle resorte de cierre y de posición "preparado para cerrar" muestra que el mecanismo está cargado, pero que el interruptor automático no está preparado para cerrarse.

La bobina de apertura MX recibe alimentación de forma permanente.

Como hay una orden de apertura, determine el origen de la orden. La orden se debe cancelar para poder cerrar el interruptor automático.

La bobina de disparo por infratensión MN no recibe alimentación debido a una orden de apertura.

Como hay una orden de apertura, determine el origen de la orden. La orden se debe cancelar para poder cerrar el interruptor automático.

La bobina de disparo por infratensión MN no recibe alimentación debido a que la fuente de alimentación no dispone de tensión suficiente.

Compruebe la tensión y el circuito de alimentación MN (V > 0,85 Un).

Si el problema persiste, sustituya la bobina de disparo por infratensión MN.

La bobina de cierre XF recibe alimentación continua, pero el interruptor automático no estaba preparado para el cierre cuando se ha enviado la orden de cierre (la bobina de cierre XF no está conectada en serie con el contacto preparado para el cierre PF).

  • Retire la fuente de alimentación de la bobina de cierre XF.

  • Solo si el interruptor automático está preparado para cerrarse, vuelva a enviar la orden de cierre mediante la bobina de cierre XF.

El interruptor automático no se puede abrir con un botón pulsador externo o una orden eléctrica

Causas posibles

Soluciones

La bobina de disparo por infratensión MN no ejecuta la orden de apertura.

Caída de tensión insuficiente o tensión residual (V > 0,35 Un) en los bornes de la bobina de disparo por infratensión MN.

Si el problema persiste, sustituya la bobina de disparo MN.

La bobina de apertura MX no ejecuta la orden de apertura.

Compruebe la tensión y el circuito de alimentación MX (0,7–1,1 Un).

Si el problema persiste, sustituya la bobina de apertura MX.

El interruptor automático no puede abrirse/cerrarse mediante botones pulsadores externos conectados al módulo BCIM

Causas posibles

Soluciones

El modo de control de MicroLogic Active es incorrecto.

La unidad de control MicroLogic Active debe estar en ajustada en Auto Local control mode.

Configuración incorrecta del módulo BCIM.

Compruebe la configuración del módulo BCIM en la pantalla de MicroLogic Active, en Configuración > BCIM.

La configuración debe ser la siguiente:

  • BCIM =

  • Configuración de E/S > Modo E/S = Abrir/Cerrar

  • Bobina XF =

  • Bobina MX =

El módulo BCIM está fuera de servicio.

Sustituya el módulo BCIM.

El interruptor automático no se puede restablecer con el restablecimiento eléctrico a distancia RES

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

El botón azul de rearme después de defecto ha saltado hacia fuera.

Tensión de alimentación insuficiente para el rearme eléctrico a distancia RES.

Compruebe la tensión y el circuito de alimentación RES (0,7–1,1 Un).

Si el problema persiste, sustituya el rearme eléctrico a distancia RES.

Comprobaciones adicionales

Si las acciones de solución de problemas previamente descritas no funcionan, consulte la información de solución de problemas referente a las operaciones de control mecánico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?