DOCA0285ES-04

Enclavamiento de los botones pulsadores

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Descripción

La cubierta de enclavamiento para botón pulsador es un accesorio opcional para el interruptor automático MasterPacT MTZ2/MTZ3 que impide acceder a los botones pulsadores de cierre y apertura:

  • Juntos o por separado.

  • Mediante un candado (con una armella de 5-8 mm de diámetro).

  • Usando un precinto.

  • Usando tornillos.

IMPORTANTE: El uso de la cubierta de enclavamiento para botón pulsador es obligatorio para cerrar con candado el pulsador de cierre cuando se utiliza un interruptor automático MasterPacT MTZ2/MTZ3 como interruptor de transferencia.
IMPORTANTE: Cuando la cubierta de enclavamiento para botón pulsador está bloqueada, el interruptor automático no se puede cerrar localmente con el botón pulsador de cierre, pero se puede cerrar de forma remota. La cubierta de enclavamiento para botón pulsador no puede utilizarse como accesorio de bloqueo y etiquetado.

Para obtener más información, consulte Interenclavamiento mecánico para interruptores de transferencia.

Accesorio de enclavamiento para botones pulsadores VBP

El accesorio de enclavamiento para botones pulsadores es una tapa transparente opcional, montada en la cubierta frontal del interruptor automático, que cubre los botones pulsadores de cierre y apertura.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE16147.

Enclavamiento de los botones pulsadores

Paso

Acción

1

Cierre las tapas transparentes del accesorio de enclavamiento.

NOTA: Una o ambas tapas transparentes del accesorio de enclavamiento se pueden cerrar y bloquear.

2

Bloquee las tapas transparentes en su sitio usando un candado, un precinto o tornillos.

Candado

Precinto

Tornillos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?