DOCA0285ES-04

Interruptor automático seccionable

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Definición

Un interruptor automático seccionable está compuesto por la pieza móvil (también llamada el interruptor automático) y la parte fija (o chasis).

Descripción de pieza del interruptor automático seccionable

En la imagen siguiente se muestra la versión de serie de la pieza móvil de un interruptor automático seccionable (sin accesorios opcionales).

A Empuñadura de maniobra

B Cámara de corte

C Botón azul de restablecimiento de disparo por fallo

D Etiqueta de identificación del producto con fecha de fabricación

E Botón pulsador de apertura

F Botón pulsador de de cierre

G Asa de carga de resorte

H Conectores de borneros

I Tapa frontal

J Cubierta de enclavamiento para botón pulsador VBP (opcional)

K Placa de características

L Testigo de rearme del aparato y de posición "preparado para cerrar"

M Testigo de posición de los contactos principales

N Ventana para leer el contador de maniobras mecánico CDM (opcional)

O Unidad de control

P Cubierta transparente de la unidad de control

Descripción de accesorios para el interruptor automático seccionable

En la siguiente imagen se muestran los accesorios disponibles para la pieza móvil de un interruptor automático seccionable.

A VDC Dispositivo antierror

B Conectores de borneros para accesorios opcionales

C Conectores de borneros para accesorios de serie

D Bloque opcional de cuatro contactos de señalización OF o contactos conectados/cerrados combinados EF

E Cuatro contactos de señalización OF (suministrados de serie)

F Kit de conexión a tierra KMT

G Motorreductor MCH

H Contador de maniobras mecánico CDM

Z1, Z2 Consulte las siguientes imágenes

En la siguiente imagen se muestran de manera ampliada los accesorios de la pieza móvil de un interruptor automático seccionable.

I Contacto de serie de señalización de disparo por fallo SDE1

J Contacto opcional de señalización de disparo por fallo SDE2 o restablecimiento eléctrico a distancia RES

K Microinterruptor

L Módulo BCIM

M Bobina de disparo por infratensión MN o bobina de apertura MX2

N Bobina de apertura MX1

O Contacto de posición preparado para cerrar PF

P Bobina de cierre XF

Q Enclavamiento en posición abierta mediante candados VCPO

R Enclavamiento en posición abierta mediante cerraduras VSPO

Descripción del chasis

En la imagen siguiente se muestra la versión estándar del chasis (sin accesorios opcionales).

A Empuñadura de maniobra

B Borneros suministrados de serie

C Placa de identificación del bornero

D Pantalla aislante superior

E Pantalla aislante inferior

F Pestaña de liberación del riel

G Empuñadura seccionable

H Riel de extensión

I Ubicación de la manivela

J Manivela

K Indicador de posición de la pieza móvil

L Socket de la manivela

M Botón de liberación de posición

N Enclavamiento del chasis mediante candados

O Retén para cambiar el enclavamiento del chasis de la posición de desconexión a cualquier posición (conexión, prueba o desconexión)

P Enclavamiento de las pantallas

Descripción de accesorios del chasis

En la imagen siguiente se muestran los accesorios disponibles para el chasis.

A VDC Dispositivo antierror

B Contactos de posición del aparato seccionable

C Puerto ULP

D Bornero opcional

E Cable entre el módulo del puerto ULP y la interfaz EIFE

F Interfaz Ethernet EIFE integrada

G Tapa de la regleta de bornes auxiliar del interruptor automático

H Interenclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela con puerta abierta VPOC

I Indicador y enclavamiento de la posición de la pantalla VIVC

J Interenclavamiento entre la manivela y el botón pulsador de apertura IBPO

K Enclavamiento del chasis VSPD mediante cerraduras

L Enclavamiento de puerta VPEC

Descripción de los borneros del chasis

Bornero suministrado de serie en el chasis

Bornero opcional del chasis

NOTA: Los borneros COM y UC3 pueden llevar dos marcas.
 

Marcas antiguas

Marcas nuevas

 

(1) Suministrado de serie solo con el chasis para interruptores automáticos MasterPacT MTZ2/MTZ3

(2) Suministrado de serie solo con el chasis 3P

Asignación de los borneros del chasis

PELIGRO
PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN CON TENSIONES SUPERIORES A 480 VCA
Si se conecta una tensión nominal superior a 480 VCA a un borne, no se permite conectar bornes adyacentes a una fuente de alimentación de muy baja tensión de seguridad (MBTS) de 24 VCC para cumplir las distancias de aislamiento. Por ejemplo, si conecta una alimentación de 690 VCA al bornero UC4, no conecte una alimentación de tensión de seguridad muy baja de 24 VCC al bornero SDE2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

En la siguiente tabla se describe la asignación y la disponibilidad de los borneros para interruptores automáticos seccionables:

  • Los borneros de serie se incluyen en el chasis aunque los accesorios asociados no estén instalados en el interruptor automático.

  • Los borneros opcionales solo se incluyen en el chasis si los accesorios opcionales asociados están instalados en el interruptor automático.

Bloque

Marca

Descripción

Disponibilidad

A

CD1–CD3

CE4–CE6

3 contactos de posición desconectada CD

o 3 contactos de posición enchufado CE

Opcional

B

COM

MicroLogic Active sin módulo BCIM:

  • Bornero para la fuente de alimentación externa de la unidad de control MicroLogic Active

De serie

MicroLogic Active con módulo BCIM:

  • Bornero para la conexión del módulo BCIM a los módulos ULP con el cable ULP del interruptor automático; o

  • Módulo de puerto ULP para la conexión del módulo BCIM a los módulos ULP con un cable ULP

Opcional

UC1

Enclavamiento selectivo de zona (ZSI)

De serie

UC2

Sensor externo neutro

De serie

SDE2/RES

Contacto adicional de señalización de disparo por fallo SDE2 o restablecimiento eléctrico a distancia RES

Opcional

UC4

MicroLogic Active sin módulo BCIM:

  • Tensión de fase externa

MicroLogic Active con módulo BCIM:

  • Tensión de fase externa

  • o 2 canales de E/S BCIM

Opcional

UC3

MicroLogic Active sin módulo BCIM:

  • Tensión de neutro externa

MicroLogic Active con módulo BCIM:

  • Tensión de neutro externa y alimentación externa de la unidad de control MicroLogic Active

De serie en interruptores automáticos 3P

Opcional en interruptores automáticos 4P

M2C/ESM

M2C o ESM: no aplicable

Opcional

SDE1

Contacto de señalización de disparo por fallo SDE1

De serie

CE1–CE3

CT4–CT6

3 contactos de posición conectada CE

o 3 contactos de posición de test CT

Opcional

C

MN/MX2

Bobina de disparo por infratensión MN o bobina de apertura MX2

De serie

MX1

Bobina de apertura MX1

Estándar

XF

Bobina de cierre XF

Estándar

PF

Contacto preparado para cerrar PF

De serie

MCH

Motorreductor MCH

De serie

D (sin interfaz EIFE)

OF11–OF24

EF11–EF24

8 contactos de señalización OF

u 8 contactos auxiliares de posición combinados enchufados/cerrados EF

Opcional

OF1–OF4

4 contactos de señalización OF

Estándar

CT1–CT3

CD4–CD6

CE7–CE9

3 contactos de posición de test CT

o 3 contactos de posición desenchufado CD

o 3 contactos de posición enchufado CE

Opcional

D (con interfaz EIFE)

OF11–OF22

EF11–EF22

6 contactos de señalización OF

o 6 contactos auxiliares de posición combinados enchufados/cerrados EF

Opcional

OF1–OF4

4 contactos de señalización OF

De serie

EIFE

Interfaz Ethernet integrada EIFE

Opcional

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?