Dispositivo antierror
Descripción
El aparato antierror restringe la instalación de un interruptor automático MasterPacT MTZ2/MTZ3 únicamente en un chasis con características compatibles.
El aparato antierror ofrece 35 combinaciones distintas que se pueden seleccionar de modo que un interruptor automático solo se pueda montar en un chasis con una combinación coincidente.
Accesorio
El uso del aparato antierror es opcional. Para cada interruptor automático se requiere un accesorio de aparato antierror.
Para obtener información sobre la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: NVE35465.
Asignación de pines de aparato antierror
En la ilustración siguiente se muestra la asignación de pines en el chasis y el interruptor automático, respectivamente.
La combinación de pines seleccionada en el chasis debe corresponderse con la seleccionada en el interruptor automático (consulte la tabla siguiente). Por ejemplo, la combinación ABCD en el chasis se corresponde con la combinación 567 en el interruptor automático.
Los pines en el chasis están etiquetados como A, B, C, D, E, F, G.
Los pines en el interruptor automático están etiquetados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Combinaciones de pines recomendadas
A continuación se encuentran las combinaciones de pines recomendadas:
|
Pines en el chasis |
Pines en el interruptor automático |
Pines en el chasis |
Pines en el interruptor automático |
|---|---|---|---|
|
ABCD |
567 |
BCDE |
167 |
|
ABCE |
467 |
BCDF |
157 |
|
ABCF |
457 |
BCDG |
156 |
|
ABCG |
456 |
BCEF |
147 |
|
ABDE |
367 |
BCEG |
146 |
|
ABDF |
357 |
BCFG |
145 |
|
ABDG |
356 |
BDEF |
137 |
|
ABEF |
347 |
BDEG |
136 |
|
ABEG |
346 |
BDFG |
135 |
|
ABFG |
345 |
BEFG |
134 |
|
ACDE |
267 |
CDEF |
127 |
|
ACDF |
257 |
CDEG |
126 |
|
ACDG |
256 |
CDFG |
125 |
|
ACEF |
247 |
CEFG |
124 |
|
ACEG |
246 |
DEFG |
123 |
|
ACFG |
245 |
||
|
ADEF |
237 |
||
|
ADEG |
236 |
||
|
ADFG |
235 |
||
|
AEFG |
234 |