DOCA0285ES-04

Formulario de pruebas MasterPacT MTZ

Cómo utilizar el formulario de pruebas

Imprima este formulario de pruebas para registrar los resultados de las pruebas de puesta en servicio.

Marque la casilla (✔) cuando se haya realizado la prueba y sea concluyente.

Este formulario de pruebas, el informe del proyecto y el informe de la prueba de comunicación se deben dejar en el emplazamiento en una carpeta de plástico y en un lugar seguro y fácilmente accesible.

Cada prueba se describe en detalle en la sección de Puesta en servicio.

Haga únicamente las pruebas necesarias en función del tipo de MasterPacT MTZ y las funciones que haya en uso.

Cuando se hayan completado todas las pruebas de forma satisfactoria, firme y feche el formulario de pruebas.

Identificación

Estación de trabajo

 

Pruebas realizadas el:

Por:

Firma:

Nombre de subestación

 

Comentarios:

Número de subestación

 

Nombre de panel de conmutación

 

Tensión

 

Interruptor automático MasterPacT MTZ

Fabricante

Schneider Electric

Tipo de interruptor automático MasterPacT MTZ

 

Número de serie

 

Versión de hardware

 

Unidad de control MicroLogic Active

Tipo de MicroLogic Active

 

CT Ratio

 

Versión de firmware

 

Módulo BCIM

Versión de hardware

 

Versión de firmware

 

Comprobaciones preliminares

Tipo de comprobación

(✔)

Inspección visual satisfactoria (por ejemplo, sin indicios visibles de daños).

 

Toma de tierra satisfactoria.

 

Tensión de las conexiones comprobada.

 

Compatibilidad del firmware satisfactoria.

 

Configuración del MicroLogic Active aplicada.

 

Informe del proyecto generado.

 

Comprobaciones funcionales y de enclavamiento

Tipo de comprobación

(✔)

El mecanismo se carga cuando se tira de la maneta de rearme del mando de cierre.

 

El interruptor automático MasterPacT MTZ se cierra.

 

El interruptor automático MasterPacT MTZ se abre.

 

El mecanismo se carga automáticamente tras el cierre cuando el aparato está equipado con un motorreductor MCH.

 

La pantalla FDM121 funciona correctamente.

 

Los sistemas de enclavamiento del interruptor automático funcionan correctamente.

 

Los sistemas de enclavamiento entre dos o tres interruptores automáticos funcionan correctamente.

 

Comprobación de continuidad eléctrica

Estado del interruptor automático MasterPacT MTZ

Bornes comprobados

Continuidad eléctrica

Lado entrante

Lado saliente

Cerrado

L1

L1

Ω

Cerrado

L2

L2

Ω

Cerrado

L3

L3

Ω

Prueba de aislamiento del MasterPacT MTZ

Estado del interruptor automático MasterPacT MTZ

Bornes sometidos a prueba

Tensión

Resistencia de aislamiento

Cerrado

L1, con L2 y L3 conectados a tierra

500 V CC

Cerrado

L2, con L1 y L3 conectados a tierra

500 V CC

Cerrado

L3, con L1 y L2 conectados a tierra

500 V CC

Abierto

L1, con L1, L2 y L3 conectados a tierra en el otro lado

500 V CC

Abierto

L2, con L1, L2 y L3 conectados a tierra en el otro lado

500 V CC

Abierto

L3, con L1, L2 y L3 conectados a tierra en el otro lado

500 V CC

Comprobación del LED Ready de MicroLogic Active

Tipo de comprobación

(✔)

El LED Ready del MicroLogic Active está en verde intermitente.

 

Prueba del mecanismo de disparo en la pantalla de MicroLogic Active

Tipo de comprobación

(✔)

Con el interruptor automático cerrado, fuerce el disparo del interruptor automático usando la pantalla MicroLogic Active.

Compruebe que el interruptor automático está abierto.

Compruebe que el botón azul de restablecimiento de disparo por fallo haya saltado.

  • En el caso de la unidad de control MicroLogic Active 2.0 and 5.0, compruebe que el LED de causa de disparo I parpadea en rojo.

  • En el caso de la unidad de control MicroLogic Active 6.0, compruebe que el LED de causa de disparo G parpadea en rojo.

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

Prueba de curva de disparo automático

Tipo de comprobación

(✔)

Compruebe que el interruptor automático se dispare.

Compruebe que el botón azul de restablecimiento de disparo por fallo haya saltado.

Compruebe que el indicador LED de causa del disparo relacionado esté parpadeando en rojo.

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

Pruebas de comunicación por cable

Tipo de comprobación

(✔)

Compruebe que el interruptor automático puede abrirse y cerrarse a distancia a través de la red de comunicación por cable.

Comprobaciones finales

Tipo de comprobación

(✔)

Todas las puertas y tapas de protección están en su sitio.

 

El interruptor automático está abierto (posición de apagado) y el resorte de cierre está cargado.

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?