NHA2778904-12

Voyant alarme / impulsions d’énergie

Le voyant LED alarme / impulsions d’énergie peut être configuré pour la notification d’alarmes ou les impulsions d’énergie.

S’il est configuré pour la notification d’alarmes, ce voyant LED clignote une fois par seconde pour indiquer qu’une alarme de priorité élevée, moyenne ou faible est déclenchée. Il s’agit donc d’une indication visuelle d’une condition d’alarme active ou d’une alarme de priorité élevée inactive mais non acquittée.

Lorsqu’il est configuré pour les impulsions d’énergie, le voyant LED clignote à une fréquence proportionnelle à l’énergie consommée. Ce mode sert généralement à vérifier la précision de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?