NHA2778904-12

Présentation du mode Heure du jour

Vous pouvez utiliser ce mode pour créer une grille tarifaire qui spécifie où l’appareil doit stocker l’énergie ou les données mesurées, en fonction du mois ou jour de l’année, du type de jour (tous, semaine, week-end, jour de la semaine en particulier) ou de l’heure.

Les données recueillies dans les différentes périodes tarifaires peuvent ensuite servir dans le cadre d’audits énergétiques, de planification budgétaire, d’analyse de coûts, etc.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?