NHA2778904-12

Configuration des tarifs en mode Entrée avec l'afficheur

Utilisez l'afficheur pour configurer les tarifs en mode Entrée. Vous pouvez également configurer les tarifs en mode Entrée au moyen de ION Setup.

Vous ne pouvez configurer aucun tarif en mode Entrée si l’entrée numérique 1 n’est pas disponible pour l’association. De même, si vous devez sélectionner plus de deux tarifs, l’entrée numérique 2 doit être disponible.

L’état des entrées numériques sert à calculer la valeur binaire du tarif actif, où désactivé = 0 et activé = 1. Le calcul du nombre de tarifs peut varier selon le nombre d’entrées numériques qui peuvent être sélectionnées (entrées associées aux fonctions multitarif, par exemple).

  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez Cpteur > Tarif.
  4. Sélectionnez Mode et appuyez sur Edit.
  5. Appuyez sur + ou sur pour sélectionner Entrée, puis appuyez sur OK.
    NOTE: Si une erreur d’association d’entrée numérique s’affiche, vous devez quitter les écrans de configuration de tarif et supprimer l’association d’entrée numérique.
  6. Sélectionnez Tariffs, puis appuyez sur Edit.
  7. Appuyez sur + ou sur - pour changer le nombre de tarifs à configurer, puis appuyez sur OK.

    Le nombre maximal de tarifs que vous pouvez appliquer dépend du nombre d’entrées numériques disponibles.

  8. Sélectionnez Inputs, puis appuyez sur Edit.

    Selon le cas, appuyez sur + ou sur - pour changer le nombre d’entrées logiques à utiliser pour commander le tarif actif. Appuyez sur OK.

  9. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter, puis sur Yes pour enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?