NHA2778904-13

Puissance réelle, réactive et apparente (PQS)

Une charge type de réseau électrique CA comporte une composante résistive et une composante réactive (inductive ou capacitive).

La puissance réelle, appelée aussi puissance active (P) est consumée par les charges résistives. La puissance réactive (Q) est soit consumée par les charges inductives, soit générée par les charges capacitives.

La puissance apparente (S) exprime la capacité du réseau électrique mesuré à fournir de la puissance active et de la puissance réactive.

Les unités de puissance sont les watts (W ou kW) pour la puissance réelle P, les vars (VAR ou kVAR) pour la puissance réactive Q et les voltampères (VA ou kVA) pour la puissance apparente S.

The image illustrates the four quadrants of power factor sign conventions, showing how active power (W) and reactive power (VAR) interact under different conditions. Each quadrant represents a unique combination of power flow and power factor behavior. Quadrants 1 and 3 correspond to lagging power factor conditions, while Quadrants 2 and 4 represent leading power factor conditions. The diagram also compares IEEE and IEC sign conventions: IEEE uses positive signs for Quadrants 1 and 2, and negative signs for Quadrants 3 and 4; IEC uses the opposite. Arrows indicate the direction of active and reactive power, and labels identify apparent power (VA) and active power (W).

Flux de puissance

La puissance réelle positive P(+) s’écoule de la source d’alimentation vers la charge. La puissance réelle négative P(-) s'écoule de la charge vers la source d'alimentation.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.