NHA2778904-12

Précisions sur les impulsions d’énergie

Le voyant LED à impulsions d’énergie et les sorties à impulsions peuvent émettre des impulsion d’énergie à l’intérieur de certaines limites.

Description Voyant LED à impulsions d’énergie Sortie à impulsions
Fréquence d’impulsion maximale 35 Hz 20 Hz
Constante d’impulsion minimale 1 impulsion par k_h
Constante d’impulsion maximale 9 999 000 impulsion par k_h

La fréquence d’impulsion dépend de la tension, du courant et du FP sur la source du signal d’entrée, du nombre de phases et des rapports TT et TC.

Si Ptot est la puissance instantanée (en kW) et K la constante d’impulsion (en impulsions par kWh), alors la période d’impulsion est :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?