Configuration du journal de données
Utilisez ION Setup pour configurer l’enregistrement de données.
| AVIS |
|---|
|
Data Loss
Save the contents of the data log
before configuring it.
Failure to follow these instructions can result
in data loss.
|
- Lancez ION Setup et ouvrez votre appareil en mode écrans de configuration (). Consultez l’aide de ION Setup pour obtenir des instructions.
- Double-cliquez sur Data Log #1.
- Configurez la fréquence d’enregistrement et les mesures/données à enregistrer.
- Cliquez sur Send pour enregistrer
les modifications sur l’appareil.
Paramètre
Valeurs
Description
Status Enable, Disable Réglez ce paramètre pour activer ou désactiver l’enregistrement de données sur l’appareil. Interval 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes Sélectionnez une valeur pour la fréquence d’enregistrement. Channels Les éléments consignables dans le journal peuvent varier selon le type d’appareil. Sélectionnez un élément à enregistrer dans la colonne « Available », puis cliquez sur la double flèche droite pour déplacer cet élément dans la colonne « Selected ».
Pour retirer un élément, sélectionnez dans la colonne « Selected » et cliquez sur la double flèche gauche.