NHA2778904-12

Calcul du pourcentage d’erreur pour les tests de vérification de la précision

Les tests de vérification de la précision consistent à calculer le pourcentage d’erreur entre l’appareil testé et un appareil étalon ou appareil de référence.

Appliquez la formule suivante pour calculer le pourcentage d’erreur chaque point de test :

Erreur d’énergie = [(EM – ES) / ES] × 100 %

Où :

  • EM = énergie mesurée par l’appareil testé

  • ES = énergie mesurée par l’appareil de référence ou l’appareil de vérification.

NOTE: Si la vérification révèle un défaut de précision de votre appareil, il s’agit peut-être de sources courantes d’erreur de test. Si aucune source d’erreur de test n’est présente, contactez votre représentant Schneider Electric local.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?