NHA2778904-12

Journal des alarmes

Les enregistrements d’alarme sont stockés dans le journal historique des alarmes de l’appareil.

Par défaut, l’appareil peut enregistrer toute occurrence d’alarme. Chaque occurrence d’alarme déclenche une entrée correspondante dans le journal des alarmes. Le journal des alarmes de l’appareil enregistre les points d’activation et de désactivation des alarmes ainsi que la date et l’heure d’apparition de ces alarmes. Vous pouvez sauvegarder et d’afficher le journal des alarmes sur disque et de réinitialiser le journal pour effacer le contenu de la mémoire.

L’appareil stocke les données du journal des alarmes en mémoire non volatile. La capacité du journal des alarmes est fixée à 40 enregistrements.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?