NHA2778904-12

Navigation dans les écrans de l’appareil

Les boutons et l’afficheur permettent de parcourir les écrans de données et de configuration, et de régler les paramètres de configuration de l’appareil.
  1. Appuyez sur le bouton en dessous du menu de votre choix pour afficher l’écran correspondant.

  2. Appuyez sur la flèche Droite pour afficher les autres écrans.

  3. En mode configuration, une petite flèche pointant vers la droite indique l’option sélectionnée.

  4. En mode configuration, une petite flèche pointant vers le bas indique qu’il y a d’autres paramètres à afficher. La flèche orientée vers le bas disparaît lorsqu’il n’y a plus d’autres paramètres à afficher.

  5. En mode configuration, appuyez sur le bouton sous Modif pour modifier le paramètre correspondant. Si l’élément est en lecture seule, ne peut pas être configuré avec la configuration existante du compteur ou peut uniquement être configuré à l’aide du logiciel, Modif disparaît.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?