NHA2778904-12

Alarmes unaires disponibles

L’appareil offre 4 alarmes unaires.

Étiquette d’alarme

Description

Allumage compteur

L’appareil est remis sous tension après coupure de l’alimentation dédiée.

Réinit. compteur

L’appareil est réinitialisé, pour quelque raison que ce soit.

Diagnos. compteur

La fonction d’autodiagnostic de l’appareil a détecté un problème.

Inversion de phase

L’appareil détecte une rotation de phase différente de ce qui était attendu.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?