NHA2778904-12

Applications à entrées d’état (DI)

Les entrées d’état servent généralement à surveiller l’état de contacts externes ou de disjoncteurs ainsi que les applications multitarifs.

Pour la détection de l’état activé/désactivé d’une entrée d’état, les entrées d’état de l’appareil nécessitent soit une source de tension externe, soit une tension de contrôle (fournie par l’appareil lui-même). L’appareil détecte un état activé lorsque la tension externe au niveau de l’entrée d’état est comprise dans la plage de fonctionnement.

Raccordement des entrées d’état

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?