NHA2778904-13

Avis

FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de Classe A, conformément à l’article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection adéquate contre les perturbations nuisibles lorsque l’équipement fonctionne dans un environnement commercial. Ce matériel génère, utilise et est susceptible de dégager de l’énergie sous forme de radiofréquences et, s’il n’est pas installé et/ou exploité conformément aux consignes d’utilisation, risque de provoquer des interférences (brouillages radioélectriques) nuisibles aux communications radio. L’utilisation de cet équipement dans un quartier résidentiel est susceptible de causer des brouillages nuisibles. Dans ce cas, il incombe à l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires à l’élimination du brouillage, à ses propres frais.

L’utilisateur doit savoir que toute modification non expressément approuvée par Schneider Electric pourrait annuler l’autorisation d’utiliser l’équipement.

Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN ICES-3(A) / NMB-3(A).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.