NHA2778904-12

Voyant LED tension / communications série

Le voyant LED tension / communications série clignote pour indiquer le fonctionnement de l’appareil et l’état des communications Modbus série.

Le voyant LED clignote lentement et régulièrement pour indiquer que l’appareil est en état de marche. Le clignotement est plus rapide et variable lorsque l’appareil communique par le port série Modbus.

Vous ne pouvez pas configurer ce voyant LED à d’autres fins.

NOTE: Un voyant LED de tension qui reste allumé et ne clignote pas peut indiquer un problème technique. Dans ce cas, mettez l’appareil hors tension et remettez-le sous tension. Si le voyant LED ne clignote toujours pas, contactez l’assistance technique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?