À propos de ce manuel
Le terme « compteur » employé dans ce manuel désigne indifféremment tous les modèles de la gamme PM2200. Toutes les différences entre modèles, notamment en termes de spécifications, sont indiquées sur la description correspondante à la référence produit.
Ce manuel suppose une connaissance minimale de la mesure d’énergie, de l’équipement et du réseau électrique dans lequel le compteur est installé.
Ce manuel ne fournit pas d’informations de configuration pour les fonctions avancées qui seraient utilisées par un utilisateur expert pour effectuer une configuration avancée. Il ne fournit pas non plus d’instructions pour incorporer les données de mesure ou effectuer la configuration du compteur à l’aide de systèmes ou de logiciel de gestion de l’énergie autres que ION Setup. ION Setup est un outil de configuration gratuit téléchargeable sur www.se.com
La documentation la plus récente concernant votre appareil est disponible en téléchargement sur www.se.com.
Documents associés
| Numéro | de document |
|---|---|
|
Fiche d’instructions série PM2200 |
NHA2778901 |