NHA2778904-12

Transformateurs de tension et transformateurs de courant

La puissance totale (Ptot) est dérivée des valeurs des entrées de tension et de courant du côté secondaire et tient compte des rapports de TT et de TC.

Les points de test sont toujours pris du côté du secondaire, qu’il s’agisse de TT ou de TC.

Si vous utilisez des TT et des TC, vous devez inclure dans l’équation leurs valeurs nominales pour le primaire et le secondaire. Par exemple, dans un réseau en étoile triphasé équilibré avec des TT et des TC :où Ptot = puissance totale, TTp = primaire du TT, TTs = secondaire du TT, TCp = primaire du TC, TCs = secondaire du TC et FP = facteur de puissance.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?