Définition du tarif
- Sélectionnez
- Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
- Sélectionnez .
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre ou à modifier, puis appuyez sur Modif.
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur ou sur à modifier, puis appuyez sur Modif.
- Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur la flèche pointant vers le haut et appuyez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
- Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
Paramètre Valeurs
Description
Étiquette Tarif 1, Tarif 2
Exemple : Émission CO2, Coût de l’énergie
Vous pouvez modifier le libellé à l’aide de ION Setup Canal Aucun, Active fournie, Active reçue, Active fnie+rçue, Réactive fournie, Réactive reçue, Réactive fnie+rçue, Apparente fournie, Apparente reçue, Apparente fnie+rçue Sélectionnez le canal dans la liste. Facteur par k_h 0,000 à 99,999,999 Vous pouvez modifier le facteur avec une valeur entre 0,000 et 99999,999. Pour configurer le tarif avec ION Setup, reportez-vous à la rubrique « PM2000 » du fichier d’aide ION Setup ou à la section correspondante dans le guide de configuration matérielle ION Setup, disponible en téléchargement sur www.se.com.