NHA2778904-12

Configuration de la page de favoris

NOTE: Applicable uniquement aux modèles PM2220/PM2230

L’appareil vous permet de sélectionner jusqu’à 4 paramètres et de les réorganiser dans l’ordre voulu pour affichage dans la page de favoris. Ces paramètres ne peuvent être sélectionnés que par le biais des communications et dépend des spécifications du client. Certains journaux de paramètres sont de la plus haute importance et la navigation jusqu’à ces paramètres peut prendre un certain temps. Afin de faciliter la navigation et l’accessibilité, l’appareil permet de choisir 4 paramètres puis de verrouiller la page pour en faciliter la lecture.

Les paramètres par défaut de la page des favoris sont les suivants :

  • Amoy

  • FPmoy

  • Ptot

  • E Fni

  1. Démarrez ION Setup et connectez-le à votre appareil.
  2. Ouvrez I/O Setup et sélectionnez le paramètre que vous souhaitez configurer.
  3. Configurez le paramètre et cliquez sur OK.
    Voici la liste des paramètres associés que vous pouvez configurer :
    • Courant moyen (Imoy)

    • Tension L-L moyenne (Vmoy)

    • Tension L-N moyenne (Vmoy)

    • Puissance active totale (Wtot)

    • Puissance réactive totale (VARtot)

    • Puissance apparente totale (VAtot)

    • Facteur de puissance moyen (PFmoy)

    • Fréquence (F)

    • Énergie active fournie (Wh-Fni)

    • Énergie réactive fournie (VARh-Fni)

    • Énergie apparente fournie (VAh-Fni)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?