NHA2778904-12

Mesures d'énergie

L’appareil fournit un comptage bidirectionnel à quatre quadrants.

L’appareil stocke en mémoire non volatile toutes les mesures accumulées d’énergie active, réactive et apparente :

L’appareil fournit des valeurs d’énergie par phase et totales.

Énergie totale :

  • kWh, kVARh, kVAh (fournis)

  • kWh, kVARh, kVAh (reçus)

  • kWh, kVARh, kVAh (fournis + reçus)

  • kWh, kVARh, kVAh (fournis – reçus)

Énergie par phase :

  • kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (fournis)

  • kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (reçus)

  • kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (fournis + reçus)

  • kWh1, kWh2, kWh3, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (fournis – reçus)

REMARQUE : Selon la sélection de l’échelle d’énergie, lorsque l’un des paramètres d’énergie kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (fournis) ou kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 (reçus) déborde à 999,99, la valeur de tous les paramètres d’énergie est remise à zéro.

REMARQUE : L’énergie par phase s’affiche sur l’IHM pour les configurations 3PH4W (3PH4W Opn Dlt Ctr Tp, 3PH4W Dlt Ctr Tp, 3PH4W Wye Ungnd, 3PH4W Wye Gnd, et 3PH4W Wye Res Gnd) uniquement. Pour les autres configurations, l’énergie par phase n’est pas affichée sur l’IHM et renvoie « 0 » par la liaison de communication.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?