NHA2778904-12

Multitarif

NOTE: Applicable uniquement au modèle PM2230

La fonction multitarif vous permet de définir différents tarifs pour stocker les valeurs d'énergie.

Les valeurs d'énergie pour différents tarifs sont stockées dans des registres qui correspondent à chacun de ces tarifs.

Exemple de fonction multitarif

Une telle fonction multitarif est notamment utile lorsque le distributeur d’énergie a mis en place des grilles tarifaires avec des taux différents selon le jour ou l'heure du jour pendant lesquels l'énergie est consommée.

  Puissance
  Heure
  Coût
  Conteneurs tarifaires d’énergie
     

Dans l’illustration ci-dessus, la zone située sous la courbe de puissance correspond à l’énergie consommée.

En général, le distributeur d’énergie met en place des grilles tarifaires de sorte que l’énergie coûte plus cher pendant les périodes de demande (grande consommation d'énergie) élevée. La configuration spécifique de ces « conteneurs tarifaires d’énergie » détermine la vitesse à laquelle ils se « remplissent », ce qui se traduit par l’augmentation des coûts. Le prix par kWh le plus bas correspond au tarif T1 ; le plus élevé correspond au tarif T2.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?