NHA2778904-12

Autres mesures

Parmi les autres mesures disponibles, l’appareil offre différents compteurs temporels.

Voici ces compteurs temporels :

  • Le compteur temporel d’E/S indique le temps depuis lequel l’entrée ou la sortie est sous tension.

  • Le compteur temporel de fonctionnement indique le temps depuis lequel le compteur est sous tension.

  • Le compteur temporel de charge active indique la durée de la charge connectée, en fonction du courant minimum spécifié pour le règle de seuil du compteur temporel de charge.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?