NHA2778904-12

Puissance et facteur de puissance

Le calcul de la puissance et du facteur de puissance se base sur les mesures d’échantillonnage prises sur les entrées de tension et de courant de l’appareil.

Dans un système d’alimentation équilibré de courant alternatif (CA) triphasé, les formes d’onde de tension CA sur les conducteurs porteurs de courant sont égales mais décalées d’un tiers de période (un décalage d’angle de phase de 120 degrés entre les trois formes d’ondes).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?