NHA2778904-12

Rétroinstallation

NOTE: Applicable uniquement aux modèles PM2220/PM2230

Le mode de communication Rétroinstallation permet de configurer des interfaces de communication des données plus anciennes afin de communiquer avec des modèles plus récents. Le mappage de registre de rétroinstallation peut être configuré par le biais de l’IHM.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?