NHA2778904-12

Compteur temporel

Des compteurs temporels sont disponibles pour la charge active, le temps de fonctionnement de l’appareil et la durée d’exécution.

Compteur temporel de charge active

Indique combien de temps une charge a été active, d’après le courant minimum spécifié pour le réglage de compteur temporel de charge.

Compteur temporel de fonctionnement de l’appareil

Indique combien de temps l’appareil a éésous tension.

Durée d’exécution

Indique combien de temps une charge a été en exécution, d’après l’énergie accumulée, reçue et fournie.

Lire à travers la communication.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?