NHA2778904-12

Calcul de la puissance totale pour les tests de vérification de la précision

Lors d’un test de vérification de la précision, l’appareil de référence et l’appareil testé reçoivent le même signal de test (puissance totale).

La puissance totale est calculée selon la formule suivante, où :

  • Ptot = puissance instantanée totale en kilowatts (kW)

  • VLN = tension simple du point de test en volts (V)

  • I = courant du point de test en ampères (A)

  • FP = facteur de puissance

Le nombre d’impulsions obtenu par ce calcul doit être arrondi à l’entier le plus proche.

Pour un système en étoile triphasé équilibré :

Ptot = 3 × VLN × I × FP × 1 kW / 1000 W

for the kW/W conversion, would it not be simpler just to multiply by 0.001? The units are specified in the list below so the unit conversion aspect is covered already.
NOTE: Dans un système triphasé équilibré, on suppose que les valeurs de tension, de courant et de facteur de puissance sont les mêmes pour toutes les phases.

Pour un réseau monophasé :

Ptot = VLN × I × FP × 1 kW / 1000 W

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?