EAV15107-FR10

Valeur moyenne synchronisée

Vous pouvez configurer les calculs de valeur moyenne en les synchronisant avec une impulsion externe en entrée, avec une commande envoyée par une liaison de communication ou avec l’horloge interne en temps réel de l’appareil.

Valeur moyenne synchronisée en entrée
Cette méthode permet de synchroniser l’intervalle de calcul de la moyenne avec une source d’impulsions externe (comme la sortie numérique d’un autre appareil) connectée à l’entrée numérique de votre appareil. Il est ainsi possible de synchroniser l’intervalle de temps des deux appareils pour chaque calcul de valeur moyenne.
Valeur moyenne synchronisée par commande
Cette méthode permet de synchroniser les intervalles de moyennes de plusieurs appareils sur un réseau de communications. Par exemple, si une entrée d’automate programmable surveille une impulsion à la fin d’un intervalle de calcul de la moyenne sur le compteur de facturation d’un service électrique, vous pouvez programmer l’automate programmable pour qu’il émette une commande vers plusieurs compteurs lorsque le compteur du distributeur d’énergie débute un nouvel intervalle de calcul de la moyenne. À chaque émission de la commande, les mesures de moyenne de chaque compteur sont calculées pendant le même intervalle.
Valeur moyenne synchronisée par horloge
Cette méthode vous permet de synchroniser l’intervalle de calcul de valeur moyenne avec l’horloge interne en temps réel de l’appareil. Ceci permet de synchroniser la moyenne à un moment déterminé, généralement sur une heure pleine (par exemple à minuit pile). Si vous sélectionnez une autre heure du jour avec laquelle les intervalles de calcul de la moyenne doivent être synchronisés, l’heure doit être spécifiée en minutes depuis minuit. Par exemple, pour synchroniser à 8 heures du matin, sélectionnez 480 minutes.
NOTE: Pour ces types de calcul de valeur moyenne, vous pouvez choisir les options intervalle de temps ou intervalle glissant temporisé. Si vous sélectionnez l'option valeur moyenne d'intervalle glissant temporisé, vous devez préciser un sous-intervalle.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?