0611IB1303-07

Descripción del hardware

Descripción

A Puertos de comunicación RJ45 Ethernet 1 y Ethernet 2

B Bornero de alimentación de 24 V CC

C Código QR de información de producto

D LED de comunicación Ethernet

E Estado del módulo LED

F Estado de la red LED

G Cubierta transparente con sellado

H Botón de restablecimiento

I Estado de ULP LED

J Botón de prueba (accesible incluso con la cubierta cerrada)

K Conmutador de bloqueo

L LED de estado del tráfico Modbus (solo servidor IFE)

M Etiqueta del nombre del dispositivo

N Dos puertos ULP RJ45

O Conexión a tierra

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: QGH13473.

Montaje

La interfaz IFE se monta sobre un carril DIN. El accesorio de apilado permite conectar varias interfaces IFM a un servidor IFE sin ningún cableado adicional.

NOTA: La función de apilado está disponible solo para el servidor IFE con el número de referencia LV434002.

Alimentación de 24 V CC

La interfaz IFE siempre debe recibir alimentación eléctrica de 24 V CC. Las interfaces IFM apiladas en un servidor IFE reciben alimentación del servidor IFE, por lo que no es necesario que la reciban por separado.

Se recomienda utilizar una alimentación eléctrica de clase 2 o una corriente limitada/tensión limitada reconocida y clasificada por UL con 24 V CC y 3 A como máximo.

NOTA: Para la conexión de una fuente de alimentación de 24 V CC, utiliza únicamente conductores de cobre.

LED de comunicación Ethernet

Los LED de dos colores de comunicación Ethernet indican el estado de los puertos Ethernet ETH1 y ETH2.

Indicación LED

Descripción del estado

OFF

Sin alimentación ni conexión

Amarillo constante

10 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad

Amarillo intermitente

10 Mbps, actividad en proceso

Verde constante

100 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad

Verde intermitente

100 Mbps, actividad en proceso

Estado del módulo LED

El LED de dos colores de estado del módulo indica el estado de la interfaz IFE.

Indicación LED

Descripción del estado

Acción

OFF

Sin alimentación

Ninguna

Verde constante

Interfaz IFE operativa

Ninguna

Verde intermitente (250 ms ON, 250 ms OFF)

La página web de control oculto está disponible

Ninguna

Verde intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

El firmware de la interfaz IFE está dañado

Para obtener asistencia técnica, ponte en contacto con el equipo local de asistencia de Schneider Electric.

Rojo intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

La interfaz IFE se encuentra en modalidad degradada

Sustituye el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento.

Rojo constante

La interfaz IFE está fuera de servicio

Ninguna

Rojo/verde intermitente (1 s verde, 1 s rojo)

Actualización de Firmware en curso

Ninguna

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ninguna

LED de estado de la red

El LED de dos colores del estado de la red indica el estado de la red Ethernet.

Indicación LED

Descripción del estado

OFF

Sin alimentación ni dirección IP

Verde constante

Dirección IP válida

Rojo constante

Dirección IP duplicada

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ámbar fijo

Error al configurar la IP

LED del tráfico de la línea serie Modbus

El LED amarillo de tráfico de la línea serie Modbus indica que el tráfico se transmite o se recibe por la red de línea serie Modbus a través del servidor IFE.

El LED está encendido durante la transmisión y recepción de los mensajes. De lo contrario, el LED está apagado.

NOTA: El LED está apagado en la interfaz IFE (número de referencia LV434001).

Dirección Modbus

La interfaz IFE acepta la dirección Modbus del IMU al que se encuentra conectada.

La dirección Modbus es 255 y no se puede cambiar.

Conmutador de bloqueo

El conmutador de bloqueo del panel frontal de la interfaz IFE habilita o deshabilita el envío de comandos de control remoto por la red Ethernet a la interfaz IFE y a los demás módulos de la IMU.

  • Si la flecha señala al candado abierto (ajuste de fábrica), los comandos de control a distancia están activados.

  • Si la flecha señala al candado cerrado, los comandos de control a distancia están desactivados.

    El único comando de control remoto que se habilita aunque la flecha señale al candado cerrado es el comando de ajuste de hora absoluta.

Botón de prueba

El botón de prueba dispone de dos funciones, según cuánto dure la pulsación del botón.

Intervalo de tiempo

Función

Entre 1 y 5 s

Pone a prueba la conexión entre todos los módulos ULP durante 15 s.

10-15 s

Activa el modo de configuración oculta.

NOTA: La configuración oculta no se activa si se pulsa el botón durante más de 15 s.

Botón de restablecimiento

Cuando se pulsa el botón de restablecimiento entre 1 y 5 segundos, se fuerza al modo de adquisición de IP a establecer el ajuste de fábrica (DHCP).

Estado de ULP LED

El estado de ULP LED amarillo describe el modo del módulo ULP.

LED ULP

Modo

Acción

Nominal

Ninguna

Conflicto

Extrae el módulo ULP adicional

Degradado

Sustituye el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento

Prueba

Ninguna

Discrepancia del firmware no crítica

Usa el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y sigue las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware no crítica

Discrepancia de configuración

Instala las características que faltan

Discrepancia del firmware crítica

Usa el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y sigue las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware crítica

Stop

Sustituye el módulo ULP

Apagado

Revisa la fuente de alimentación