0611IB1303-07

Lista de comandos de la interfaz IFM

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos de la interfaz IFM, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponde.

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Obtener hora actual

768

No se requiere contraseña

Establecer hora absoluta

769

No se requiere contraseña

Leer la ubicación y el nombre de IMU

1024

No se requiere contraseña.

Escribir la ubicación y el nombre de IMU

1032

Administrador

Establecer la duración de la validez de los datos

41868

Administrador, Servicios, Ingeniero u Operador

Códigos de error

Los códigos de error generados por la interfaz IFM son los códigos de error genéricos.