0611IB1303-07

Órdenes de control del interruptor automático

Abrir interruptor automático

Para abrir el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

904

A/E

Código de comando = 904

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

A/E

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

A/E

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

Cerrar interruptor automático

Para cerrar el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

905

A/E

Código de comando = 905

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

A/E

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

A/E

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

Rearmar interruptor automático

Para rearmar el interruptor automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

906

A/E

Código de comando = 906

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4353

A/E

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

A/E

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

Validar/bloquear una orden de cierre de interruptor automático

Para activar o bloquear una orden de cierre del interruptor automático, ajuste el registro de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

910

A/E

Código de comando = 910

0x1F40

8001

INT16U

13

A/E

Número de parámetros (bytes) = 13

0x1F41

8002

INT16U

4353

A/E

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

A/E

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

1

A/E

  • 0 = Validar orden de cierre

  • 1 = Bloquear orden de cierre

0x1F46

8007

INT16U

A/E

Origen del comando:

256 = comando enviado a través de interfaz de comunicación (IFM o IFE)

Activar/desactivar rearme automático

El usuario puede leer los parámetros de rearme automático en el registro 564 (bit 3).

Para activar/desactivar el rearme automático, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42636

A/E

Código de comando = 42636

0x1F40

8001

INT16U

12

A/E

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4353

A/E

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

A/E

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

A/E

0 = el rearme automático no está activado.

1 = el rearme automático está activado.

Activar/desactivar rearme incluso si SDE

El usuario puede leer los parámetros de rearme en el registro 564 (bit 4).

Para activar/desactivar el rearme incluso si SDE, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42637

A/E

Código de comando = 42637

0x1F40

8001

INT16U

12

A/E

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

4353

A/E

Destino = 4353 (0x1101)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

A/E

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

A/E

0 = rearme no activado si SDE = 1.

1 = rearme activado aunque SDE = 1.