Comandos de configuración de medidas
Configurar presencia de ENVT
El usuario puede leer los parámetros de presencia de ENVT (External Neutral Voltage Tap) en el registro 3314 Tipo de sistema.
Para configurar la presencia de ENVT, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46472 |
E |
Código de comando = 46472 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E |
0 = ENVT no está presente. 1 = ENVT está presente. |
Restablecer mínimo/máximo
El comando de restablecimiento de mínimo/máximo restablece los valores mínimos (registros 1300 a 1599) y máximos (registros 1600 a 1899) de las medidas en tiempo real Valores mínimos/máximos de medidas en tiempo real.
El comando de restablecimiento de mínimo/máximo restablece las medidas de energía (registros 2000 a 2025) Medidas de energía.
El comando de restablecimiento de mínimo/máximo restablece las medidas de demanda máxima (registros 2200 a 2237) Medidas de demanda.
El usuario puede leer los valores mínimo y máximo de las medidas de corriente, tensión y frecuencia y las fechas correspondientes de los registros 29780 a 29827 Medidas de tensión de VAB mínima/máxima.
El usuario puede leer las fechas del comando de restablecimiento de mínimo/máximo del registro 2900 al 2929 Tiempo de restablecimiento de medidas mínima/máxima.
Para restablecer los valores mínimo/máximo de las medidas, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Tipo |
Rango |
A/E |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
INT16U |
46728 |
– |
– |
Código de comando = 46728 |
|
0x1F40 |
8001 |
INT16U |
12 |
– |
– |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
INT16U |
5121 |
– |
– |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
INT16U |
1 |
– |
– |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
OCTET STRING |
– |
– |
– |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
INT16U |
– |
– |
– |
Restablece mínimo/máximo de variables de medición:
|
|
A/E |
0 |
Restablece la corriente mínima/máxima (IA, IB, IC, IN, Imax, Ig, IΔn, Iavg, e Iunbal) |
||||
|
E |
1 |
Restablece la tensión mínima/máxima (VAB, VAC, VBC, VAN, VBN, VCN, VavgL-L, VavgL-N y Vunbal) |
||||
|
E |
2 |
Restablece la potencia mínima/máxima (potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y potencia de distorsión) |
||||
|
E |
3 |
Restablece el factor de potencia mínimo/máximo y cosϕ |
||||
|
E |
4 |
Restablece la distorsión total armónica mínima/máxima (THD) |
||||
|
E |
5 |
Restablece el pico de la demanda de corriente |
||||
|
E |
6 |
Restablece el pico de la demanda de potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente |
||||
|
E |
7 |
Restablece la frecuencia mínima/máxima |
||||
|
E |
8 |
Restablece la imagen térmica mínima/máxima (sólo aplicación de motor) |
||||
|
E |
9 |
Restablece la energía (activa, reactiva, aparente) |
||||
|
– |
10-15 |
Reservado |
Iniciar/parar sincronización
El comando de iniciar/parar sincronización se utiliza para iniciar o parar el cálculo de la demanda de potencia o corriente. El primer comando inicia el cálculo, el comando siguiente actualiza el valor de la demanda de corriente o potencia y luego reinicia el cálculo. El periodo de tiempo entre dos comandos debe ser inferior a 1 hora.
Para iniciar/parar la sincronización, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46729 |
E |
Código de comando = 46729 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
– |
E |
Iniciar/parar sincronización = 1 |
Configuración de señal de flujo de potencia
El usuario puede leer la configuración de la señal de flujo de potencia en el registro 3316 Señal de flujo de potencia.
Para establecer los parámetros de la señal de flujo de potencia, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47240 |
E |
Código de comando = 47240 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E |
Señal de flujo de potencia: 0 = la potencia activa fluye de aguas arriba (superior) a aguas abajo (inferior) (ajuste de fábrica). 1 = la potencia activa fluye de aguas abajo (inferior) a aguas arriba (superior). |
Configuración de señal de factor de potencia
El usuario puede leer la configuración de la señal del factor de potencia en el registro 3318 Señal de factor de potencia.
Para establecer los parámetros de la señal de factor de potencia, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47241 |
E |
Código de comando = 47241 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
E |
Convención de señal para el factor de potencia y el factor de potencia fundamental (cosϕ): 0 = convención IEC 2 = convención IEEE (ajuste de fábrica) |
Configuración de modo de acumulación de energía
El usuario puede leer la configuración del modo de acumulación de energía en el registro 3324 Modo de acumulación de energía.
Para establecer los parámetros del modo de acumulación de energía, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47242 |
E |
Código de comando = 47242 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
E |
Modo de acumulación de energía: 0 = acumulación absoluta (ajuste de fábrica) 1 = acumulación con signo |
Configuración de demanda de corriente
El usuario puede leer la duración de la ventana de cálculo de demanda de corriente en el registro 3352 Tiempo de demanda.
El usuario puede leer los parámetros de demanda de corriente del registro 2200 al 2207 Demanda de corriente.
Para iniciar la demanda de corriente, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47243 |
E |
Código de comando = 47243 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
Mín |
INT16U |
5–60 |
E |
Duración de la ventana de cálculo de la demanda de corriente, ajustable en incrementos de 1. El ajuste de fábrica es 15 minutos (deslizante). |
Configuración de demanda de potencia
El usuario puede leer el método de cálculo de demanda de potencia del registro 3354 al 3355 Tiempo de demanda.
El usuario puede leer los parámetros de demanda de potencia del registro 2224 al 2237 Demanda de potencia activa.
Para iniciar la demanda de potencia, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47244 |
E |
Código de comando = 47244 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
Mín |
INT16U |
0-5 |
E |
Método de cálculo de demanda de potencia (tipo de ventana): 0 = deslizante 2 = fijo 5 = sincronizado con la comunicación El ajuste de fábrica es 0 (deslizante). |
|
0x1F46 |
8007 |
– |
Mín |
INT16U |
5–60 |
E |
Duración de la ventana de cálculo de la demanda de potencia, ajustable en incrementos de 1. El ajuste de fábrica es 15 minutos. |
Configurar visualización de tensión nominal Vn
El usuario puede leer la tensión nominal en el registro 9616 Tensión nominal.
Para establecer los parámetros de visualización de la tensión nominal Vn, el usuario debe configurar los registros de comando de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47245 |
E |
Código de comando = 47245 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
V |
INT16U |
0-65535 |
E |
Tensión nominal Vn (ajuste de fábrica = 400 V) |