0611IB1303-07

Esquema con interruptores automáticos PowerPact marcos H, J y L

Descripción general

En función de la configuración del interruptor automático PowerPact marcos H, J y L, conecte la interfaz IFE al interruptor automático con una de las siguientes configuraciones:

  • Conexión de la interfaz IFE a la MicroLogic trip unit

  • Conexión de la interfaz IFE al módulo BSCM

  • Conexión de la interfaz IFE al módulo BSCM y a la unidad de control Micrologic

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema ULP.

ULP Connection

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • No conecte nunca un dispositivo Ethernet a un puerto RJ45 ULP.
  • Los puertos RJ45 ULP de interfaz IFE se destinan sólo a los módulos ULP.
  • Cualquier otro uso puede dañar la interfaz IFE o el dispositivo conectado a la interfaz IFE.
  • Para comprobar si un módulo ULP es compatible con los puertos RJ45 ULP de interfaz IFE, consulte Guía del usuario del sistema ULP.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Todas las configuraciones de conexión requieren el cable NSX. El cable NSX aislado es obligatorio para tensiones del sistema superiores a 480 V CA.

Cuando no se utilice el segundo puerto RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP.

A NSX (cable) o cable RJ45 ULP

B ULP (terminación de línea)

Conexión de la interfaz IFE a la unidad de control MicroLogic

A IFE Interfaz Ethernet para un interruptor automático

B ULP (terminación de línea)

C NSX (cable)

D Unidad de control MicroLogic

Conexión de la interfaz IFE al módulo BSCM

A IFE Interfaz Ethernet para un interruptor automático

B ULP (terminación de línea)

C NSX (cable)

D BSCM (módulo de control del estado del interruptor)

Conexión de la interfaz IFE al módulo BSCM y a la unidad de control MicroLogic

A IFE Interfaz Ethernet para un interruptor automático

B ULP (terminación de línea)

C NSX (cable)

D BSCM (módulo de control del estado del interruptor)

E Unidad de control MicroLogic

Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

A IFE Interfaz Ethernet para un interruptor automático

B ULP (terminación de línea)

C RJ45 ULP (cable)

D Módulo ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

E Cable ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

F Conector para conexión interna del Interruptores automáticos PowerPact marcos H, J y L